digiCLIP: Condizionatori di segnale modulari per l’automazione di processi e fabbriche

Forza, pressione, coppia, carico: il sistema di condizionamento di segnale modulare digiCLIP acquisisce in modo rapido e preciso tutti i segnali relativi al monitoraggio di produzione e processo. digiCLIP è stato sviluppato appositamente per l’automazione delle applicazioni ed è costituito da un meccanismo a clip che consente una facile installazione su guide DIN e può essere virtualmente connesso a qualsiasi estensimetro in configurazione full bridge.

Un software DTM (Device Type Manager) gratuito consente parametrizzazione, controllo e diagnosi facili e veloci dell’amplificatore, riducendo così i tempi di setup. Inoltre, digiCLIP identifica in modo completo ed automatico i trasduttori dotati di TEDS (foglio dati elettronico del trasduttore). Avviare digiCLIP è facile, anche per il personale senza formazione specifica.

Classe di precisione HBM: 0.05
Input di misura per tutti i trasduttori con estensimetri full bridge
Opzioni bus di campo: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet

 

Attenzione: digiClip è disponibile solo fino alla fine del 2019; in seguito, verrà sostituito da un nuovo condizionatore di segnale preciso, ClipX!

Scopri come effettuare l’upgrade del tuo modulo! 

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
French
English
German
Italian
French
English
German
French
English
German
French
English
German
French
English
German
Italian
Brochures
English
German
Manuali operativi
German
French
English
German
French
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Device Descriptions

EDS files for digiCLIP DF30CAN and DF31CAN.

Date: 06/2014  |  Version: 1.36 / 1.20  |  Size: 13 KB

Multi lingua

EDS files for digiCLIP DF30DN and DF31DN.

Date: 05/2015  |  Version: 1.12  |  Size: 25 KB

Multi lingua
Software

digiCLIP Assistant, Firmware Loader and USB Driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for easy setup of digiCLIP modules and for visualization.

For smooth operation of modules with CAN and DeviceNet interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle.

For Profibus operation Hilscher and Siemens CP5511/12 and CP5711 is supported - to handle digiCLIP firmware-updates via CP5711 digiCLIP-modules have to be equipped with a adapted bootloader which is implemented starting with following serial-numbers: (DF30DP: 816711801 / DF31DP: 817427801).

All required drivers are included and will be installed during startup.

Date: 04/2016  |  Version: 2.6.5  |  Size: 77 MB
Related Documents:

Multi lingua

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 08/2011  |  Version: 1.00  |  Size: 42 MB

Multi lingua

Contains the installation of the DeviceDTM in German and English for Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 operating systems.

Prerequisite for using digiCLIP DTM setup is the installation of a frame application (e.g. FDT container, PACTware) - not included in this download.

Date: 12/2010  |  Version: 1.2.0.166  |  Size: 13 MB
Related Documents:

Multi lingua

The CX-Integrator example program shows the basic test setup of a digiCLIP DF31DN connected to an Omron Sysmac CJ1M SPS with a CS1/CJ1 DRM21 fieldbus controller. In this example, consistent (coherent) data is read and written over the DeviceNet. The DF30DN operating manual provides all possible commands and values. This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 07/2015  |  Size: 763 KB

Multi lingua

This applicatin is to describe an example of a small-scale digiCLIP amplifier application in a CAN network using a CANopen based PLC. In this application, load cells implemented as strain gage full bridges are used for determining the filling level in a tank and taring it to 0 ... 100% using a PLC connected to the digiCLIP. This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 07/2015  |  Size: 1 MB

Multi lingua

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU313-2DP and a DF30DP/DF31DP (digiclip). In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profibus with SFC14 and SFC15. As an additonal programming the parametercontainer is programmed to configure the DF30DP in the cyclic data exchange. To read configurations with DPV1 the Siemens function block SFB52 (PNO AK1131)is programmed, too. All commands and values for the configuration are shown in the official manual.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the DF30DP into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 07/2015  |  Size: 7 MB

Multi lingua

Archive including all current firmware files for modules of the digiCLIP series. The appropriate firmware loader is part of the digiCLIP assistant. The zip file has to be extracted into the digiCLIP assistant download directory.

DF30CAN version 1.44
DF31CAN version 1.28

DF30DP version 1.42
DF31DP version 1.28

DF30DN version 1.12
DF31DN version 1.12

Date: 05/2015  |  Size: 555 KB
Related Documents:

Multi lingua

GSE/GSD files for digiCLIP DF30DP and DF31DP.

Date: 12/2012  |  Version: 1.34  |  Size: 3 KB

Multi lingua
Tech Notes

This is an instruction for creating a FDT (Field Device Technology) project with the fdtCONTAINER which connects a Profibus digiCLIP (DF31DP) with a PC via an Ethernet gateway (THxEPI2).

German

This is an instruction for creating a FDT (Field Device Technology) project with the fdtCONTAINER which connects a Profibus digiCLIP (DF31DP) with a PC via an Ethernet gateway (THxEPI2).

English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Green check mark La tua offerta individuale

Green check mark Consulenza tecnica gratuita

Green check mark Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati