I concerti odierni, specialmente quelli di musica pop, diventano sempre più stravaganti ed impegnativi. Di conseguenza, le attrezzature usate dagli artisti diventano sempre più grandi e pesanti. Essendoci un limite al carico massimo che si può appendere al soffitto od alla struttura dei ponti di illuminazione, esso deve essere controllato in modo efficace.
Il monitoraggio delle sollecitazioni della straordinaria struttura del tetto della Olympiahalle di Monaco ha rappresentato una grande sfida per gli ingegneri. Essa è stata risolta utilizzando la tecnologia di misura della HBM.
Al contrario dei Giochi Olimpici di Berlino del 1936, l'architettura dell'Olympiapark costruito a Monaco nel 1972 in occasione dei XX Giochi Olimpici, voleva simbolizzare libertà e democrazia.
Progettata dallo Studio di Architettura Behnisch & Partner Olympiapark Architecture Group, insieme a Frei Otto, la famosa struttura del tetto si estende sullo stadio, la piscina olimpica coperta e la Olympiahalle, oltre che sullo spazio fra gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi sono incorporati in un parco da 850.000 m2, completo di colline e di un lago artificiale. Dato che alcuni degli impianti sportivi sono sotto il livello del suolo, il tetto ricurvo grande 80.000 m2 è un punto di richiamo impressionante dell'Olympiapark. Il tetto è una struttura di cavi di acciaio, sospesa a piloni alti fino ad 80 m e ricoperta da lastre di vetro acrilico.