Domande e Risposte concernenti l'Ingegneria di Misura HBM
Qui troverete le più importanti domande e risposte concernenti l'Ingegneria di Misura HBM (HBM Measurement Engineering).
Perché utilizzare l'Ingegneria di Misura HBM?
Sussistono molte buone ragioni per usare la Tecnologia di Misura della HBM:
- Non possedete il know-how necessario per svolgere i compiti di misura in modo affidabile?
- Le vostre capacità sono tutte impegnate?
- Avete un problema particolarmente complesso da risolvere?
- L'acquisto della propria strumentazione di misura non è un investimento favorevole per il vostro imminente progetto di misura?
Ora l'Ingegneria di Misura HBM diventa una soluzione interessante per Voi. E la ragione più importante per l'Ingegneria di Misura: Investirete nei risultati invece che nei semplici dati di misura.
Come opera l'Ingegneria di Misura della HBM?
L'Ingegneria di Misura HBM non è un prodotto standard. Noi offriamo i servizi giusti per tutto ciò che riguarda il vostro specifico progetto di misurazione.
Ecco come funziona: Noi valutiamo e progettiamo insieme a Voi il compito di misura. Basandosi sulle vostre specifiche, la HBM si assume la responsabilità della gestione del progetto e dell'esecuzione e valutazione dei compiti di misura. Con i nostri ingegneri, quando e dove desiderate. I nostri esperti hanno differenti campi di qualificazione, ad esempio per applicazioni offshore ed impianti di generazione di energia eolica.
È necessaria la propria strumentazione per l'Ingegneria di Misura?
No, non è necessario acquistare alcun proprio strumento di misura od i sensori per utilizzare l'Ingegneria di Misura. Le uniche spese da pagare sono puramente quelle del solo servizio. Non è necessario alcun investimento in apparecchiature.
Quali sono i tipici compiti di misura per l'Ingegneria di Misura?
La HBM ha esperienza nell'acquisizione e valutazione di grandezze meccaniche quali deformazioni, forze, pesi, coppie, pressioni, ecc. Qualunque sia il compito per cui è necessario registrare queste grandezze di misura, noi possiamo aiutarvi con l'Ingegneria di Misura HBM. Alcune applicazioni esemplari sono:
- Misurazione della stabilità delle schede dei circuiti stampati
- Misurazioni di convalidazione sui prototipi
- Prove di fatica sui componenti
- Misurazione / monitoraggio di lunga durata su strutture (veicoli, rotaie, ponti, impianti di energia eolica)
Cosa ci si può aspettare dal rapporto finale?
Il rapporto di misura è il documento finale del proprio progetto di misurazione. Esso contiene:
- La completa documentazione della configurazione di prova
- La presentazione chiara e concisa dei dati di misura acquisiti
- L'analisi dettagliata ed i risultati principali (basati sul piano di progetto)
Tra gli altri, gli elementi possibili comprendono:
- Le sollecitazioni e loro direzione
- Le valutazioni del segnale e della frequenza
- L'analisi statistica
- L'analisi dei danni
- La previsione della vita operativa (basata sui dati di misura)
- Il confronto dei carichi
Si devono ordinare tutte le opzioni del servizio?
No. Ogni servizio di Ingegneria di Misura HBM è adattato individualmente alle necessità del proprio progetto di misura. Quali servizi di Ingegneria di Misura HBM verranno utilizzati dipende dalla complessità del compito di misura, dai risultati attesi e dalle vostre preferenze e possibilità.
L'Ingegneria di Misura HBM è disponibile solo in Germania?
I servizi di Ingegneria di Misura HBM sono disponibili in tutto il mondo. La HBM è rappresentata in oltre 60 paesi. Si può usufruire di questo esclusivo servizio e rete di vendita quale cliente, perché questo ci consente di offrire servizi "illimitati" per tutto ciò che riguarda i vostri compiti di misura.
Come ricevere un preventivo personalizzato?
È sufficiente contattarci! Insieme a Voi valuteremo il compito di misura e poi progetteremo l'adeguato servizio di Ingegneria di Misura HBM.
Potete contattarci su:
[email protected]