La comunicazione è la chiave
"Siamo finora completamente soddisfatti sia del supporto della HBM che della qualità e funzionamento dell'apparecchiatura. Quando occorre essa opera come dovuto. Ora abbiamo già acquisito molta familiarità con la strumentazione ed il software. Risulta un vantaggio avere la stessa apparecchiatura in tutti i nostri laboratori. Quando si eseguono le prove nei vari laboratori, "sentirsi a casa" è davvero una grande comodità. Un modello può essere fatto girare prima nella vasca navale e poi nel bacino oceanico. È davvero molto semplice: basta scollegarlo da una serie di apparecchiature di misura, e portare il modello e l'elenco canali altrove, e collegarlo ad un altro armadio di misura. Le acquisizioni saranno coerenti indipendentemente dal luogo in cui vengono effettuate.
La MARINTEK è uno dei laboratori più importanti al mondo, ma anche noi abbiamo la concorrenza. Abbiamo in vista la costruzione di un altro e più grande impianto, per cui dovremo acquistare molta più strumentazione."
Gli estensimetri HBM sono incollati su vari elementi strutturali (anelli) per misurare, ad esempio, le tensioni in linea delle catene delle ancore e dei montanti. Qui, le tensioni in linea vengono provate sui montanti che scendono dalla nave fino ad un sistema di produzione sommerso a chilometri sul fondo marino.
"Abbiamo sempre avuto una buona comunicazione con la HBM. Essa è sempre a nostra disposizione. Misuriamo utilizzando l'MGCplus, mentre il catman® mostra e consolida i dati e pilota anche l'intero progetto. La HBM ci ha fornito la completa soluzione."