SINTEF SINTEF | HBM

La qualità è la regina, e la SINTEF continua ad affidarsi alla HBM

Anno dopo anno il software, gli amplificatori di misura ed i trasduttori della HBM continuano ad aver l'approvazione della norvegese Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (SINTEF), uno degli istituti di ricerca sulla tecnologia marina più avanzati al mondo.

L'istituto sviluppa e verifica soluzioni tecnologiche per le industrie di attrezzature e trasporto marittimo e per la produzione offshore di petrolio, basandosi perciò su misurazioni affidabili. Apparecchiature analogiche a basso rumore, programmabilità, workstation con capacità multi-client e l'eccellente servizio sono il pane quotidiano della SINTEF. 

Jørn Jensen, Senior Research Engineer della Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS laboratories di Trondheim, Norvegia, afferma:

Impiego della strumentazione HBM

"Acquistiamo amplificatori e ponti di misura dalla HBM da oltre 40 anni, ed è la qualità e l'assistenza che ci convincono a continuare a servirci di loro. Oggi possediamo 28 custodie MGCplus, alcune delle quali con 6 e la maggioranza con 16 inserti per i moduli."

Svariati sensori HBM sono disposti all'interno delle piattaforme e delle navi per acquisire informazioni sulle pressioni, forze, torsioni ecc., in diverse condizioni climatiche. Qui viene provato un modello di piattaforma petrolifera nelle alte onde del Mare del Nord. 

"Tutti i tecnici di misura concordano sul fatto che la strumentazione HBM sia la migliore disponibile sul mercato. Il personale della strumentazione è entusiasta riguardo alla qualità. La risoluzione di 24 bit significa il minimo del rumore. E quando è giunto il tempo di acquistare un nuovo sistema di registrazione dati per sostituire il vecchio Hewlett-Packard Coda in servizio da 15 anni, abbiamo richiesto offerta a numerosi concorrenti. Alla fine abbiamo scelto HBM catman Enterprise, con alcune piccole modifiche di cui avevamo bisogno per garantire le nostre specifiche. Uno del nostro staff aveva visto la dimostrazione del sistema a Darmstadt. Al suo ritorno era molto entusiasta e diceva “Dobbiamo proprio procurarcelo!”, principalmente a causa della flessibilità dell'attrezzatura e della facilità del suo impiego."

SINTEF e catman Enterprise

"La SINTEF utilizza il catman Enterprise per raccogliere tutti i dati di misura durante il giro di prova. Il software gestisce l'intero flusso di lavoro del giro di prova. Esso acquisisce i valori dal modello ed è in grado di creare canali calcolati eseguendo contemporaneamente i calcoli in tempo reale su numerosi canali. Per la valutazione dei dati raccolti la MARINTEK usa un software speciale realizzato in proprio.

Un vantaggio molto grande è che catman Enterprise può girare senza che un MGCplus sia in linea. È possibile sedersi alla propria scrivania e creare in anticipo gli elenchi dei canali di misura. Dopo, si devono semplicemente caricare i canali nell'apparecchiatura reale e, premendo “Play”, viene effettuata la misurazione.

Un altro vantaggio molto grande del sistema catman è che una misurazione complessa con molti canali può essere ripartita in numerosi sottoprogetti, consentendo a più tecnici di lavorare sul proprio sottoinsieme di canali e di salvarlo come sottoprogetto. Ciò rende l'operato molto più veloce di quanto sarebbe se, per esempio, si dovesse operare contemporaneamente con i 50-200 canali di un grande progetto. 

Inoltre, il cliente può stare seduto nella nostra sala di controllo e guardare una serie limitata di canali, senza essere in grado di cambiare qualsiasi valore. E ciò non è ancora abbastanza, mediate Internet il cliente può effettivamente essere ovunque. Questo è realmente un vantaggio molto grande."

La comunicazione è la chiave

"Siamo finora completamente soddisfatti sia del supporto della HBM che della qualità e funzionamento dell'apparecchiatura. Quando occorre essa opera come dovuto. Ora abbiamo già acquisito molta familiarità con la strumentazione ed il software. Risulta un vantaggio avere la stessa apparecchiatura in tutti i nostri laboratori. Quando si eseguono le prove nei vari laboratori, "sentirsi a casa" è davvero una grande comodità. Un modello può essere fatto girare prima nella vasca navale e poi nel bacino oceanico. È davvero molto semplice: basta scollegarlo da una serie di apparecchiature di misura, e portare il modello e l'elenco canali altrove, e collegarlo ad un altro armadio di misura. Le acquisizioni saranno coerenti indipendentemente dal luogo in cui vengono effettuate.

La SINTEF è uno dei laboratori più importanti al mondo, ma anche noi abbiamo la concorrenza. Abbiamo in vista la costruzione di un altro e più grande impianto, per cui dovremo acquistare molta più strumentazione." 

Gli estensimetri HBM sono incollati su vari elementi strutturali (anelli) per misurare, ad esempio, le tensioni in linea delle catene delle ancore e dei montanti.  Qui, le tensioni in linea vengono provate sui montanti che scendono dalla nave fino ad un sistema di produzione sommerso a chilometri sul fondo marino. 

"Abbiamo sempre avuto una buona comunicazione con la HBM. Essa è sempre a nostra disposizione. Misuriamo utilizzando l'MGCplus, mentre il catman® mostra e consolida i dati e pilota anche l'intero progetto. La HBM ci ha fornito la completa soluzione."

Più informazioni sulla Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS

Tutte le foto di proprietà della Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (SINTEF)

Il Cliente

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.