I lettori del portale 'International Weighing Review' (Rassegna Internazionale della Pesatura) hanno fatto la loro scelta: la nostra azienda e due dei nostri prodotti sono stati onorati con lo International Weighing Review Readers' Choice Awards. La nostracella di carico igienica PW27 è la Miglior Cella di Carico del 2014. Il nostro indicatore di pesatura WE2111 è la Miglior Elettronica di Pesatura del 2014. La HBM è la seconda miglior Società di Tecnologia di Pesatura del 2014.
Eccellenza e qualità in tutto ciò che facciamo: questo è l'impegno della HBM Test and Measurement. Il risultato: i prodotti di prova e misurazione HBM sono riconosciuti in tutto il mondo per la loro precisione ed affidabilità.
I nostri prodotti e servizi vincono regolarmente i premi delle riviste scientifiche internazionali e delle istituzioni indipendenti. Mostriamo qui di seguito una selezione dei premi guadagnati dalla HBM Test and Measurement:
International Weighing Review Readers' Choice Awards




GEN3i - Prodotto dell'anno 2013
Il registratore portatile GEN3i HBM è stato nominato Prodotto dell'Anno dalla NASA Tech Briefs' 2013 Readers' Choice!
Il criterio di scelta si basava su quello del 12 NASA Tech Briefs “Products of the Month” del 2013, la più importante innovazione per la comunità degli ingegneri progettisti dell'anno scorso, ed è questo il motivo per cui il GEN3i è stato premiato.
Il registratore dati portatile GEN3i offre una gamma di possibilità applicative virtualmente illimitata. Grazie alle sue dimensioni compatte, esso è ideale per l'impiego mobile, la risoluzione di problemi, la manutenzione o la messa in funzione di generatori, turbine o motori. Il GEN3i è anche lo strumento giusto per l'uso in laboratorio, nei banchi prova di potenza o nelle prove distruttive dei materiali. L'unità trasferisce i dati direttamente sul media di salvataggio all'elevata velocità di 200 MB/s (cento milioni di valori di misura al secondo) - più rapidamente rispetto a qualsiasi altro strumento equiparabile nell'industria.

nCode DesignLife nominato Innovazione CAE dell'Anno
Premiato dalla Automotive Testing Technology International il software nCode DesignLife quale soluzione innovativa per la previsione della fatica dei compositi.
Le leggere strutture di compositi stanno affermandosi nel settore automobilistico ed ora è certamente arrivato il momento per gli utensili avanzati come il DesignLife di mostrare cosa sono in grado di fare.
Nella progettazione di veicoli efficienti a livello energetico trovano sempre maggior impiego i materiali leggeri, senza tuttavia pregiudicare l'affidabilità strutturale. Gli strumenti come lo nCode DesignLife possono essere utilmente impiegati per massimizzare la possibilità di superare le prove fisiche.
"Siamo onorati del riconoscimento attribuito al nostro impegno nello sviluppo di software all'avanguardia per l'analisi CAE della fatica" afferma Jon Aldred, Direttore Gestione Prodotti HBM nCode. Il marchio nCode è focalizzato nel fornire soluzioni di consulenza sulla durevolezza, prove ed analisi utilizzabili per risolvere i problemi di progettazione nel mondo reale e per accelerare lo sviluppo dei prodotti.".
Palmarès Technologique 2012 della rivista francese MESURES
La perfetta combinazione di preciso strumento di misura utilizzato in laboratorio, accuratamente adattato agli stringenti requisiti del controllo della produzione: con questa menzione, l'amplificatore industriale PMX della HBM ha guadagnato l'approvazione della giuria della rivista scientifica professionale francese "MESURES". Il PMX è stato premiato nella categoria "Controllo Produzione" del MESURES Palmarès Technologique.
Più informazioni ...

Premio Usabilità del Gruppo Nielsen Norman al registratore dati GEN2i
Lo statunitense Nielsen Norman Group, istituto di ricerca e consulenza d'importanza mondiale particolarmente indirizzato all'usabilità, ha premiato il registratore dati portatile HBM GEN2i per la sua eccezionale usabilità. I giurati ne hanno particolarmente apprezzato la chiarezza del menu di navigazione e la focalizzazione sulle funzioni essenziali.
Più informazioni ...
Messtec & Sensor Masters Award 2012: 2°posto per il PMX
Ancor prima del suo lancio ufficiale, il sistema di amplificatori PMX ha convinto il mercato: in seguito ad una votazione su Internet, il sistema di acquisizione dati per la produzione compatibile con Ethernet Industriale ha ottenuto il secondo premio al Messtech & Sensor Master Awards 2012.
CE Design Award per ISOBE7600
Il team di sviluppo olandese del sistema di acquisizione dati ad alta velocità della HBM ha ricevuto il prestigioso premio CE Design Award dalla società di certificazione "DARE!!" nell'Autunno del 2010.
DARE!! ha assegnato il premio CE DESIGN AWARD al Sistema di misura per alte tensioni HBM ISOBE7600, giudicando eccezionali la sicurezza elettrica del prodotto e la sua compatibilità elettromagnetica.
Silver Best of Sensors Expo Award per il GEN5i
Nel 2009 il sistema di acquisizione dati ad alta velocità GEN5i della HBM è stato premiato con il "Silver Best of Sensors Award". Questo premio viene assegnato dalla Sensors Expo & Conference, uno degli eventi più importanti della tecnologia di misura negli Stati Uniti.
"100 megacampionamenti fino a 40 canali in una custodia è un fatto sorprendente. Una velocità da pompieri!“, è stata l'opinione del giurato Ed Ramsden sul GEN5i.
Palmarès Technologique 2005 per il CANHEAD
Per misurazioni che coinvolgono un alto numero di canali, il sistema di acquisizione dati CANHEAD riduce fino al 90 % i costi di installazione e di cablaggio. Un vantaggio che guadagnò l'approvazione della rivista scientifica francese "MESURES" quando il prodotto fu presentato ufficialmente nel 2005: al CANHEAD fu assegnato il premio "Palmarès Technologique" nella categoria "Mechanical measurement" (Misurazioni Meccaniche).