La sfida tecnica è il controllo dell'ata coppia e, nel contempo, ottenere elevata efficienza. Per determinare l'efficienza sono stati installati due generatori identici, n modo tale che per prova si possano connettere direttamente i loro alberi. Il generatore in prova è guidato dal secondo generatore che, in tal caso, funziona come un motore. Le misurazioni di corrente e tensione su ambedue i generatori consentono di stabilire la relazione fra potenza di uscita ed consumo di potenza, e perciò di determinare l'efficienza.
Determinazione dell'efficienza


Torsiometro a flangia nell'albero
La The Switch ha installato un torsiometro a flangia nel treno di alberi quale sistema di misura supplementare. Il vantaggio che si ottiene è la verifica del rendimento determinato mediante la misurazione dei parametri elettrici. Inoltre, gli effetti dovuti alle modifiche del motore o del generatore od alla simulazione di diversi scenari di carico, possono essere determinati rapidamente e con precisione. Tuttavia, il parametro principale per determinare l'efficienza è la potenza trasmessa. Mediante la misurazione diretta della coppia e della velocità rotazionale della potenza trasmessa nel terno di alberi, l'incertezza di misura è molto piccola.