Mercedes AMG: Produzione del sistema di guida
Con le sue porte ad ali di gabbiano la Mercedes Benz SLS AMG è sicuramente il sogno di molti automobilisti. La Mercedes-AMG GmbH descrive la propria nuova vettura sportiva come „fascino automobilistico“ ed „Hightech al massimo livello“. Ma Hightech non si ferma solo alle ali di gabbiano – bensì sono applicati i massimi standard anche alla produzione ed al controllo qualità. Ad esempio il sistema di guida, realizzato dalla DURA Automotive Systems Reiche GmbH, viene assemblato manualmente e sottoposto nel contempo ai controlli qualità più severi. A tal scopo viene si utilizza la più moderna tecnologia di misura della HBM.
Con una potenza massima di 420 kW, il motore da 6,3 litri della vettura sportiva SLS AMG, pesante 1620 kg, accelera da zero a 100 km/h in solo 3,8 secondi. A 317 km/h interviene l'elettronica e limita la velocità massima. La carrozzeria e l'abitacolo di alluminio con le porte ad ala di gabbiano, il cambio a sette marce con doppia frizione ed il telaio sportivo con sospensioni a doppio braccio oscillante di alluminio, concorrono alla dinamica del veicolo. La SLS AMG è la prima vettura sviluppata autonomamente dalla Mercedes-AMG GmbH la quale, con quest'auto super sportiva ha realizzato il capolavoro dei suoi 40 anni di storia.