1. È richiesto un precarico iniziale?
Le rondelle di forza CFW hanno struttura notevolmente piatta e non sono precaricate. Durante il montaggio è necessario il precaricamento.
Questi trasduttori devono essere tarati nelle condizioni di installazione.
Il precaricamento della rondella di forza è necessario per garantire la linearità e la resistenza strutturale del trasduttore.
Il precaricamento significa che un ulteriore elemento meccanico è montato in parallelo al trasduttore di forza.
Si raccomanda che la rondella di forza sia precaricata ad almeno il 10 % della propria forza nominale. Per determinare il carico nominale si può usare la rondella di forza medesima.
Una parte della forza di misura è ora deviata dall'elemento di precarico in parallelo. Il precarico e la forza in parallelo (shunt) vengono determinati dalla situazione di montaggio. Diventa pertanto necessario tarare la rondella dopo averla completamente installata, cioè confrontare il segnale di uscita del trasduttore con una forza nota. Ne consegue che la precisione dei risultati di misura dipende principalmente dalla precisione della taratura.