Traduttori di forza HBM alla Promess: assicurazione qualità nella produzione
Un partner per la misurazione di forze statiche e dinamiche
La Promess è un costruttore leader di servo-presse di alta qualità per l'industria di assemblaggio ed automazione. Questa società sviluppa e vende componenti standard di qualità superiore e tecnologie complete, fornendo soluzioni per compiti montaggio e di prova complessi ed individuali. La gamma di prodotti comprende anche i sistemi di assemblaggio elettromeccanici che vengono impiegati nell'industria di assemblaggio ed automazione, quale alternativa ai sistemi pneumatici e pneumo-idraulici. I moduli di assemblaggio della Promess sono caratterizzati dal monitoraggio integrato forza-spostamento, il quale permette di controllare in modo ottimale la qualità della produzione.
Il trasduttore di forza perfettamente idoneo per ogni applicazione
In genere, per la misurazione dello spostamento nella produzione dei moduli di assemblaggio, vengono usati controllori a retroazione NC o sistemi di lineari di misura. Le forze di inserzione vengono misurate nel flusso diretto della forza ed acquisite impiegando sensori ad estensimetri o trasduttori piezoelettrici della famiglia PACEline della HBM. I sensori ad estensimetri permettono la misurazione di forze statiche. D'altra parte, i sensori piezoelettrici risultano essere la soluzione ideale per i processi che gestiscono forze molto piccole. Essi sono estremamente rigidi, offrono eccezionale protezione da sovraccarichi ed hanno dimensioni molto compatte.

"La famiglia PACEline della HBM si è dimostrata la soluzione ideale per la misurazione di piccole forze, perché la vantaggiosa sensibilità di 7,7 pC/N del sensore fornisce un segnale molto stabile per il monitoraggio e la valutazione. La gamma di prodotti HBM offre sempre il sensore giusto per qualsiasi applicazione, che sia un trasduttore di forza ad estensimetri od unsensore piezoeletrico."
Dr.-Ing. Gerhard Lechler, Managing Director della Promess Gesellschaft für Montage- und Prüfsysteme mbH