Sicurezza nei magazzini merci automatici: soluzioni a lungo termine per compiti di pesatura e monitoraggio

Le bilance hanno numerosi compiti in un magazzino merci automatico: esse proteggono dai sovraccarichi, aiutano a mantenere l'ordine e contribuiscono alla sicurezza. Per la protezione attiva della sicurezza, tutti i supporti di magazzinaggio vengono pesati e valutati da un sistema elettronico collegato prima che il magazzino sia riempito. Le bilance tradizionali sono troppo costose per questa applicazione. Risulta migliore l'uso diretto dell'amplificatore digitale VKIA405, il quale è ottimizzato per l'impiego in magazzini merci automatizzati.

Per la stabilità di un magazzino merci automatico è importante che il peso sia distribuito uniformemente e simmetricamente sulle scaffalature e che la massima portata delle zone alte non venga superata.

Una bilancia nel flusso del materiale controlla il peso e pertanto protegge il personale e le merci stivate. Questa bilancia deve essere stabile ed esente da manutenzione durante l'esercizio, dato che qualsiasi suo riaggiustamento comporta la rimozione della merce.

Ciò rende gli aggiustamenti molto costosi. Le bilance standard sono ottimizzate per la precisione e necessitano di essere riaggiustate regolarmente. Pertanto esse non sono adatte per il monitoraggio del carico delle scaffalature alte, essendo qui richiesta una estrema stabilità a lungo termine.

Questa è la ragione per cui la HBM ha sviluppato una soluzione speciale con particolare stabilità a lungo termine per questo requisito: l'amplificatore digitale VKIA405. Esso permette la realizzazione di una bilancia da 200 e 2000 kg per aree di magazzinaggio, costituita da fino a quattro celle di carico ad estensimetri. Questa struttura risulta affidabile ed estremamente stabile. Numerose prove ed applicazioni di successo lo hanno confermato nella pratica.

Indicatore di pesatura protetto dalla caduta della tensione di alimentazione

Tutti i parametri delVKIA405 possono essere salvati con sicurezza dalla caduta dell'alimentazione in unaEEPROM interna. IlIWKIA405 con protezione IP65 è idoneo per compiti di semplice pesatura e di monitoraggioche non richiedano sistemi legali per il commercio.

L'amplificatore dispone di una taratura di fabbrica di base ed è adatto sia ad applicazioni con comandi software che mediante aggiustamento corrente usando i pesi.

Gli errori del carico d'angolo sono compensati e la bilancia viene tarata durante la messa in funzione, per esempio a zero ed al valore di fondo scala specificato. È disponibile una rete di resistori predisposta per la compensazione dei carichi eccentrici, attivabile aprendo i fili che cavallottano i resistori. Le tabelle in dotazione indicano quali ponticelli devono essere interrotti.

Le tolleranze della struttura meccanica del luogo d'installazione provocano in genere un errore di eccentricità. La necessaria compensazione del carico d'angolo e l'aggiustamento durante la messa in funzione possono essere implementate rapidamente in quattro semplici passi da qualsiasi tecnico del service.

  • Caricare gli angoli
  • Leggere i valori di correzione sul diagramma
  • Attivare i resistori di bilanciamento
  • Piazzare un carico definito sulla bilancia ed accettare il valore di misura mediante il software.
Sicurezza del magazzini merci automatici con l'indicatore digitale di pesatura VKIA405
Indicatore digitale di pesatura VKIA405

Collegamento del calcolatore mediante la interfaccia RS485 a 2 fili

Il VKIA405 può trasmettere i valori di misura al calcolatore superordinato mediante la interfaccia RS-485 a 2 fili. Ciò permette il supporto del calcolatore per l'acquisizione degli ordini e per proporre il posto di magazzinaggio.

Indicatore digitale di pesatura VKIA405

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.