Numerose innovazioni tecnologiche
Tuttavia, i requisiti tecnici da soddisfare sono tanto rigorosi quanto è intelligente l'idea. Questo è il motivo per cui AKOYA significa anche pura alta tecnologia. La squadra della LISA Airplanes, il costruttore dello AKOYA a Le Bourget du Lac in Francia, ha munito il velivolo di notevoli innovazioni tecnologiche.
La tecnologia "Multi-Access" già brevettata comprende:
- Tecnologia "Seafoil": Due aliscafi sotto la fusoliera forniscono buona stabilità sull'acqua e consentono un facile e rapido decollo. Lo AKOYA è assolutamente l'unico aeroplano che utilizzi gli aliscafi per l'ammarraggio.
- Concetto Skis-in: Una combinazione di carrello retrattile e sci disposti a meta della ruota. Ciò consente l'atterraggio sia su superfici accidentate che ricoperte di neve.
- Ali basculanti: Consentono di manovrare o trasportare facilmente il velivolo.
L'eccezionale flessibilità e stabilità dell'aeroplano è dovuta anche al coerente impiego di materiali compositi particolarmente leggeri e facilmente modellabili. Per lo AKOYA, la LISA Airplanes impiega ad esempio la fibra di vetro, il Kevlar, la schiuma idrofobica e la fibra di carbonio impregnata di resina epossidica. In un AKOYA vengono impiegati complessivamente 400 componenti metallici e 220 materiali compositi. La fusoliera è completamente realizzata con materiali compositi.