Ridefinizione di 'Robusto': Il sistema di acquisizione dati HBM SoMat eDAQ
Nulla può fermare l'eDAQ. Alti livelli di urti e vibrazioni, perfino violenti spruzzi di olio idraulico durante le prove non influenzano questo robusto sistema mobile per acquisizione dati.

Mike Ellis, Project Engineer della Gates Corporation, United States Customer Solutions Center focalizzata sulla Tecnologia Avanzata Prodotti, e la sua squadra erano recentemente nel settore della raccolta dei dati di pressione idraulica ed accelerazione. Il loro scopo era di cercare di replicare e catturare i dati degli eventi utilizzando il il sistema HBM SoMat eDAQ, un robusto sistema mobile per l'acquisizione dei dati, nella speranza di scoprire la causa dei guasti dell'attacco della slitta direzionale di un frangiroccia da carico del cliente.
Durante la prova, l'eDAQ e la slitta direzionale erano soggetti ad elevati livelli di urti, vibrazioni e scuotimenti, e tutto era ricoperto da una eccessiva quantità di polvere proveniente dal frangiroccia. Dopo numerose ore di funzionamento con duri cicli operativi si verificò il guasto, un violento spruzzo di fluido idraulico della durata di circa 10 secondi attorno all'intera macchina. Dopo che esso fu contenuto, la squadra di Ellis ispezionò il danno. L'eDAQ era coperto da fluido idraulico da cima a fondo—imbevuto di quasi 6,35 mm di fluido. Ellis osservò, “Il mio collega che operava la slitta di guida al momento del guasto supponeva che il sistema fosse distrutto o, peggio ancora, che i dati fossero andati persi. Lo rassicurai che non era questo il problema. Pulimmo l'eDAQ, scaricammo i dati della prova effettuata, e continuammo le prove per il resto della giornata.”
Ricordando l'incidente ed il funzionamento dell'eDAQ, Ellis ha affermato confidenzialmente: “Il nostro sistema eDAQ è di gran lunga il pezzo più robusto delle apparecchiature di prova che possediamo. Se il mio calcolatore portatile o qualsiasi altro strumento di prova fosse stato sulla slitta, non sarebbe sicuramente sopravissuto.”
La robustezza ed affidabilità dell'eDAQ erano state notate da Ellis ancor prima che la Gates Corporation acquistasse il sistema esistente. Egli era stato favorevolmente colpito dall'uso dell'eDAQ’s in molte installazioni dei suoi clienti. Lo eDAQ ha dato prova di se stesso sia nei laboratori della Gates Corporation che in campo. Ellis aggiunge, “Si tratta di un sistema estremamente preciso. Esso è facile da utilizzare; lo usiamo in laboratorio per verificare i nostri altri strumenti di prova — per assicurarsi che essi siano configurati correttamente. Se ho un problema, so che il marchio SoMat è costituito da una vera società di ingegneria. Lavorando con il loro team di supporto, posso sempre chiamarli per - discutere di un'applicazione - non solo per sapere se un transistor è guasto.’ Inoltre, gli aggiornamenti del software SoMat sono favolosi. Essi sono sempre retro-compatibili e, a differenza di altre apparecchiature da laboratorio, non ci sono costi nascosti o di aggiornamento. Io so che il nostro investimento può contare sul loro supporto per molti altri anni a venire.”