Inserisci e parti – TEDS: inserire e misurare subito con l’identificazione trasduttore

Ciò che nella tecnologia dei PC è uno standard noto da tempo con la denominazione Plug and Play, ha trovato impiego anche nella tecnologia di misura professionale. Grazie all’attivo coinvolgimento della HBM nello sviluppo del sistema elettronico di Identificazione del Trasduttore TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), si dispone ora di una tecnologia di misura che permette di effettuare misurazioni di precisione dopo solo 30 secondi dal collegamento dei trasduttori.

Plug and Measure offre di più che il semplice 'inserisci e parti'. Misurare con TEDS garantisce, oltre alla semplice e rapida configurazione della catena di misura, anche l’affidabilità dei dati ad ogni misurazione – perfino nel caso di frequenti variazioni della configurazione e con elevato numero di trasduttori.  A tal scopo, ciascun trasduttore ha in memoria le proprie caratteristiche salienti sotto forma di un prospetto dati elettronico.

L’amplificatore di misura può leggere questi dati e convertirli automaticamente nelle esatte impostazioni. Nello stesso modo, e senza alcun intervento dell’utente, parte la rilevazione con le giuste unità di misura.

Qui TEDS mostra la sua forza …

Ovunque ci siano misurazioni complesse, compiti di misura che varino frequentemente la loro configurazione, oppure si debbano integrare componenti di misura in macchinari complessi, TEDS permette l’immediata semplificazione e lo sveltimento delle misurazioni, pur mantenendo la massima affidabilità e sicurezza dei risultati.

TEDS mostra la sua potenza sia nei laboratori di ricerca, nel monitoraggio della produzione e nella ricerca e sviluppo automobilistica che nella taratura mediante trasduttori di riferimento, nei contratti di manutenzione e nei servizi presso il luogo di installazione del cliente. In breve, in tutte quelle situazioni per cui sia richiesto un maneggio semplice ed una elevata certezza dei risultati. 

Soluzione brevettata: la tecnologia Zero Wire della HBM

La HBM impiega i cavi standard di tutti i propri trasduttori con conduttori sensori di ritorno (trasduttori ad ER a 6 fili, trasduttori induttivi e termoresistenze Pt100) per trasmettere i dati di TEDS. Non occorrono conduttori addizionali. Ciò permette  la commutazione intelligente fra il modo di misura analogico e quello di identificazione digitale (in corso un brevetto HBM).

Essendo i connettori od i conduttori eguali a quelli standard, i trasduttori con tecnologia TEDS si possono combinare con quelli tradizionali nella medesima apparecchiatura. Risulta facile e senza fili aggiuntivi anche l’aggiornamento dei trasduttori preesistenti.  

Cosa contiene la memoria di TEDS?

Il chip di TEDS contiene solo i dati che descrivono il trasduttore stesso: tipo di trasduttore, costruttore e numero di identificazione, nell’area di base secondo la Norma IEEE1451.4. 

In una seconda area di memoria si trovano i dati stabiliti dal costruttore. I dati sono distribuiti in template (modelli) normalizzati che vengono univocamente interpretati dai diversi amplificatori di misura, ad esempio la grandezza di misura, il campo di misura o la caratteristica.

La terza area di memoria può essere scritta dall’utente, p.es. per la impostazione del filtro, il segnale di zero ed un breve commento. La HBM fornisce un editore di TEDS per la scrittura in quest’area.

Inserisci e parti, con HBM …

La HBM fornisce TEDS insieme ai nuovi trasduttori, effettua l’aggiornamento a TEDS dei trasduttori preesistenti, i moduli TEDS per aggiornare diversi tipi di trasduttori, anche di altri costruttori,  l’editore TEDS per programmare i moduli TEDS e gli amplificatori di misura e per leggere il contenuto della memoria di TEDS.  

Norma

TEDS è definito dalla Norma IEEE 1451.4 pubblicata alla fine del 2004.  La HBM ha attivamente contribuito allo sviluppo di questa Norma ed oggi si annovera nel gruppo di pionieri della tecnologia di misura che ha già implementato con successo TEDS nella propria produzione.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.