Prova di carico in situ dei segmenti di rivestimento della galleria per la metropolitana di Barcellona (Spagna)

Leggete nel nostro articolo, come gli scienziati ed i tecnici dell’Università Tecnica di Barcellona (UPC) abbiano eseguito le prove di carico durante la costruzione della linea metropolitana L9 a due piani.

Con procedure di prova molto complesse, gli ingegneri verificarono la capacità di carico dei  segmenti di galleria con struttura rinforzata con fibre di acciaio, di concezione completamente nuova.  

Per documentare il comportamento dei segmenti di galleria soggetti a diverse pressioni, furono impiegati più di 200 trasduttori per un lungo periodo di tempo.  Dato l’impianto di prova molto complesso e gli estremi requisiti di precisione, la scelta degli opportuni trasmettitori di pressione era determinante per il successo delle prove. Leggete Voi stessi …  come gli ingegneri risolsero questo compito.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.