Con le celle di carico HBM per ottenere la certificazione europea

La società inglese Tascol Shore Engineering Ltd offre una vasta gamma di sistemi di insaccamento e pesatura con tecnologia di pesatura a cinghie e continua, ed anche tecnologia di dosaggio e microdosaggio.

Integrando la cella di carico Z6 della HBM nel proprio sistema di pesatura gravimetrico automatico, la Tascol Shore ha ottenuto la certificazione OIML R61. Con l'elevata precisione della cella di carico, questo sistema soddisfa i requisiti della Norma Europea per le bilance da insaccamento legali per il commercio che, pertanto, possono essere vendute in tutta l'Europa.

Nel sistema che la Tascol Shore offre per la determinazione gravimetrica del peso netto, il prodotto da pesare riempie un serbatoio posto su tre celle di carico Z6. Raggiunto il peso predeterminato, la valvola di scarico del serbatoio viene aperta da un controllore e viene riempito il sacco.

Il vantaggio della Z6: maggior efficienza

Data la precisione della cella di carico Z6, il peso ammissibile nel serbatoio può essere aumentato a 12,5 kg nel modello con capacità da 1 kg a 10 kg. Ciò significa che il cliente può incrementare la produttività del 50 % se vengono riempiti sacchi più grandi con peso di 25 kg, dato che ora è necessario solo lo scaricamento due serbatoi.

Prima questa operazione richiedeva tre scaricamenti dalla tramoggia e durava il 50 % più a lungo. Il sistema di insaccamento raggiunge ora da 6 ad 8 fasi di lavoro (pesate) al minuto.

Estrema flessibilità …

Il sistema di insaccamento e pesatura della Tascol Shore permette svariate configurazioni, p.es. si possono usare sistemi gravimetrici di riempimento ed unità di dosaggio a coclea od a cinghia. Possono essere collegati anche sistemi con ingressi multipli, impiegando elementi di controllo intermedi che assicurino che venga usato un solo alimentatore alla volta.

… per vari materiali

I sistemi di pesatura Tascol Shore sono adatti per vari tipi di materiale con cui riempire i sacchi, compresi i fertilizzanti, gli additivi, i generi alimentari ed i mangimi. I sistemi sono costruiti con acciaio inossidabile e vengono equipaggiati con dispositivi di posizionamento automatici o manuali dei sacchi.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.