EMG PRESSES si affida ad MP85A FASTpress
Il quartier generale della società LONG EMG si trova ad Annecy in Francia, ove si costruiscono presse meccaniche, pneumatiche ed idrauliche da 3,5 kN ad 800 kN dal 1966. Essa impiega regolarmente i trasduttori di forza HBM e, con il recente avvento dell'MP85A FASTpress, questa società possiede l'ultima tecnologia di misura di alta qualità.
Alla fiera commerciale MOTEK and EUROBLECH 2007, la LONG EMG ha esibito una pressa pneumatica che misura forza e spostamento con un MP85A FASTpress.
Per il General Manager Stéphane Long, la ragione di questa presentazione è ovvia: “Un numero sempre maggiore dei nostri clienti della industria automobilistica stanno impiegando trasduttori ed elettronica per assicurare la precisione del 100 %. Anche noi abbiamo bisogno delle prestazioni del sistema HBM per un contratto dall'industria dell'orologeria, in modo da soddisfare i requisiti di qualità degli orologi di lusso..”
“Durante le prove di fattibilità, la precisione ottenuta con i trasduttori di forza ci ha permesso di scoprire errori altrimenti difficilmente individuabili. Salvando i risultati su una scheda MMC card, connessa al PC via Ethernet e possedendo l'MP85A toolkit, siamo ora in grado di implementare interfaccia grafiche specifiche per l'utente. Ciò significa che possiamo soddisfare tutti gli importanti criteri della normativa”, aggiunge l'Applications Engineer Michel Puthod.
Il nuovo trasduttore di forza U93 è particolarmente adatto alle presse ed il suo impiego è facilmente implementabile con TEDS e con MP85A FASTpress. L'elevata velocità I / O durante la produzione garantisce che l'utente possa far funzionare la pressa efficientemente ed intelligentemente. I diritti di accesso a determinate impostazioni possono essere limitati, assoggettandoli all'area di responsabilità.
Ciò minimizza il rischio di operazioni scorrette e migliora la sicurezza. La situazione competitiva nel mercato delle presse ci richiede soluzioni innovative, in modo che la produzione possa continuare in Europa e, nel contempo, si possano fare offerte tecnicamente allettanti. Questa è la ragione per cui la EMG PRESSES ha deciso di collaborare con la HBM.