Lockheed Martin realizza un moderno centro di taratura per trasduttori di forza Lockheed Martin realizza un moderno centro di taratura per trasduttori di forza | HBM

La Lockheed Martin realizza un moderno centro di taratura per trasduttori di forza

Per essere sicuri che i propri trasduttori di forza siano tuttora precisi nonostante il loro basso costo, la maggior parte dei centri aerospaziali conducono prove esaustive nei loro stabilimenti. Trasduttori di forza affidabili sono il cuore delle prove strutturali dei componenti aerospaziali e sono indispensabili per la loro integrità, prestazione e sicurezza.

Lockheed Martin ha realizzato un nuovo centro di misura nel the John C. Stennis Space Center, MI, USA e stabilito gli standard più elevati per la propria divisione di misurazione delle forze.

Il laboratorio ha ricevuto l'accreditamento dalla American Association for Laboratory Accreditation.

Gli USA debuttano nei trasduttori di alta precisione per il trasferimento delle forze

Fra i più importanti strumenti del nuovo centro di misura compaiono i trasduttori di trasferimento forze TOP e l'amplificatore di precisione DMP40 della HBM. I trasduttori di trasferimento forze TOP sono già utilizzati dagli istituti nazionali di metrologia in Europa e sono 10 volte più accurati dei precedenti migliori trasduttori di forza, soddisfacendo la Classe 00 della ISO 376. Essi furono sviluppati per le applicazioni al vertice (top) della piramide di taratura, per il confronto fra i laboratori nazionali di taratura.

Il laboratorio accetta e tara i trasduttori di forza provenienti da più di 100 stabilimenti Lockheed-Martin del mondo, oltre a fornire servizi anche per altre compagnie.

Vengono tarati trasduttori di forza per carichi nominali fino a 250 t

Il LMIMC usa due presse Morehouse per effettuare le tarature. Le due presse e tutti i trasduttori di riferimento della HBM sono concepiti per la prova di forze di trazione e compressione. I relativi segnali di misura analogici giungono all'amplificatore di misura DMP40 della HBM, da cui escono i valori di misura con una accuratezza dello 0,0005 % e risoluzione di 2 000 000 di divisioni (digit).

Alcuni dei trasduttori di forza da tarare stanno sul palmo di una mano, altri pesano quasi 230 kg. I carichi nominali spaziano da alcuni grammi a parecchie tonnellate.

Incremento della produttività pur mantenendo lo stesso livello di precisione

È rapido e facile commutare fra le varie portate di prova, dato che l'amplificatore di misura può essere programmato per otto campi di carico e si dispone del software di misura catman® della HBM.

Pacchetto di misurazioni di alta precisione, ispezione più accurata

Sebbene i trasduttori di forza TOP della HBM siano nuovi per il mercato americano, essi sono impiegati da molti anni quali standard di riferimento dagli istituti nazionali metrologici europei e nelle misurazioni per il confronto internazionale delle forze. La loro ripetibilità è dieci volte più precisa di quella richiesta dalla ISO 376, rendendo la loro accuratezza migliore della Classe 00. Anche la stabilità a lungo termine, con una variazione inferiore allo 0,002% per anno, è eccezionale.

Il DMP40 è usato dagli Istituti Metrologici Nazionali di tutto il mondo quale campione di prova.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.