Siemens: Banco prova dinamico per la trasmissione dell'asse posteriore degli autocarri, fornito alla SCANIA
Quale partner dell'industria automobilistica, con la sua Divisione Prova veicoli e Sistemi di ispezione la Siemens A&D fornisce soluzioni innovative per provare i veicoli ed i loro componenti in tutto il mondo. Usando l'ultima tecnologia di misurazione della coppia della HBM, sono stati aperti nuovi orizzonti nella progettazione di un banco prova trasmissioni per la SCANIA in Svezia.
Un banco prova da 4 macchine fu installato nel Centro Tecnico SCANIA di Södertälje in Svezia, per determinare i dati concernenti la fatica, la vita operativa e la funzionalità delle trasmissioni dell'asse posteriore di autocarri. Esso viene impiegato per sviluppare le trasmissioni asse posteriore, specialmente di veicoli merci pesanti con e senza assi in tandem. Questa è la ragione per cui nella cabina di prova sono necessarie quattro macchine elettriche sia come unità motrici che unità di carico.
Con un sistema di controllo rapido (CATSTC), un robusto controllo del banco prova ed un flessiile sistema di automazione (CATSNT), il banco prova altamente funzionale è in grado di controllare un'ampia varietà di diverse configurazioni macchina (funzionamento con 2, 3 o 4 macchine) e gli associati modi di controllo nella risposta dinamica richiesta.