Banchi prova motori: i trasduttori di riferimento HBM assicurano risultati di misura affidabili e sistemi di taratura automatizzati
I trasduttori di riferimento TB2 della HBM garantiscono risultati di misura altamente precisi in un nuovo sistema di taratura della coppia per banchi prova motori.
I trasduttori di riferimento TB2 della HBM garantiscono risultati di misura altamente precisi in un nuovo sistema di taratura della coppia per banchi prova motori. Il sistema TORQCAL della HORIBA Automotive Test Systems effettua tarature completamente automatiche con elevate riproducibilità e capacità, migliorando contemporaneamente l'accuratezza. I brevi tempi di configurazione e taratura aiutano a migliorare l'efficienza ed a risparmiar tempo nello sviluppo dei motori.
Ad assicurare che la taratura col sistema TORQCAL system sia sicura ed accurata sono i trasduttori di riferimento TB2 della HBM. Essi garantiscono la tracciabilità con i campioni nazionali. La HORIBA ATS si appoggia deliberatamente al leader di mercato e di tecnologia per i torsiometri di riferimento. Data la loro estrema precisione, i trasduttori di riferimento TB2 si notano particolarmente per la loro sensibilità molto bassa alle influenze parassite quali i momenti flettenti e le forze laterali. La geometria chiusa del corpo di misura riduce al minimo anche le conseguenze delle influenze ambientali sui risultati di misura, quali le variazioni di temperatura.
HORIBA ATS ha aperto nuove frontiere nella progettazione generale del sistema TORQCAL. Un doppio giunto cardanico, consistente di una leva con cuscinetto sferico ed un accoppiamento a dischi multipli non interagenti, sostenuto da adattatori con allineamento semplice e preciso, causa il disaccoppiamento delle influenze parassite. Esso è fissato in posizione da un compatto dispositivo di aggiustamento con dadi di regolazione. Ciò permette l'applicazione di pure coppie al trasduttore di riferimento TB2, senza forze laterali e momenti flettenti.
Un compatto cilindro pneumatico controllato da valvole proporzionali assicura la generazione automatica delle coppie. Ciò garantisce coppie altamente stabili, il ché è imperativo per ottenere tarature significative.