HBM aiuta la Qualipack a soddisfare i regolamenti di pesatura

Le ultime macchine di riempimento sacchi a valvola del costruttore inglese Qualipack, hanno superato le prove di certificazione dell'Ufficio Pesi e Misure del Regno Unito, e possono pertanto essere impiegate per misurazioni legali per il commercio. Per ottenere la miglior precisione, le macchine dispongono della cella di carico da piattaforma PW12BC3 e dell'indicatore digitale di pesatura WE2110.

Le ultime macchine di riempimento sacchi a valvola del costruttore inglese Qualipack, hanno superato le prove di certificazione dell'Ufficio Pesi e Misure del Regno Unito e possono pertanto essere impiegate per misurazioni legali per il commercio. Per ottenere la miglior precisione, le macchine dispongono della cella di carico da piattaforma PW12BC3 e dell'indicatore digitale di pesatura WE2110.

Le macchine di riempimento per sacchi a valvola con apertura superiore sono comunemente impiegate dall'industria, per riempire una larga gamma di sacchi con differenti prodotti che spaziano dal particolato, al granulato fino alle polveri fini. Le macchine Qualipack hanno normalmente capacità massima di 25 kg per bocca di riempimento, e necessitano di 40 bocche per riempire una tonnellata di sacchi. Usando l'apparecchiatura HBM, le macchine Qualipack ottengono ora un'accuratezza entro i 20 g del peso nominale.

“Velocità e precisione sono molto importanti per queste macchine.” Mike Lee, Qualipack’s Managing Director

L'indicatore digitale HBM WE2110 permette di impostare facilmente le soglie di intervento. Esso consente di riempire rapidamente il sacco fino al raggiungimento della prima soglia. Indi viene ridotta la velocità della macchina, riempendo più lentamente il sacco fino al ;peso finale della seconda soglia. Dovendo posizionare il sacco sul tubo di alimentazione, le macchine Qualipack sono semiautomatiche.

"Costerebbe tre volte tanto realizzare macchine completamente automatiche, poiché sono molto complesse e richiedono un considerevole supporto tecnico." Mike Lee

Le macchine Qualipack sono esenti da manutenzione e si possono smontare per la pulitura senza usare alcun attrezzo. Le macchine si possono ordinare con un ampio campo di capacità, con numerose funzioni e possono essere verniciate con diversi colori.

"Dopo aver utilizzato una macchina Qualipack, i clienti tornano invariabilmente da noi se servono altre macchine." Mike Lee

Related Products

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.