Direttive EMC per i sistemi di pesatura Direttive EMC per i sistemi di pesatura | HBM

Che si tratti di macchine da imballaggio che sistemi di riempimento- le celle di carico devono pesare sempre con precisione ed essere facili da integrare. Le apparecchiature di pesatura influenzano l'altra strumentazione tecnica mediante effetti elettrici indesiderati  - o ne vengono influenzate - causando errori di produzione e conseguenti costi addizionali. Da oltre 20 anni, la HBM fornisce ai propri clienti affidabile strumentazione di pesatura provata EMC. 

Esistono molte cause per l'imprecisione di dosaggio nelle macchine di riempimento. L'incompatibilità elettromagnetica dei componenti dei macchinari è una di esse, ad esempio dovuta all'emissione irradiata dalla strumentazione di pesatura che influenza il PLC.

 

Direttive EMC per i sistemi di pesatura

La compatibilità elettromagnetica (EMC) designa lo stato comunemente desiderato per cui le apparecchiature tecniche non interferiscano l'un l'altra mediante influenze elettriche od elettromagnetiche indesiderate. I requisiti di protezione sono definiti nella cosiddetta Direttiva Europea EMC. Le direttive NAWI e MID definiscono i limiti EMC specifici per i sistemi di pesatura che vengano utilizzati, ad esempio, nelle macchine da riempimento o confezionamento degli alimenti. Ambedue le norme si basano sulle raccomandazioni OIML. 

La tecnologia di pesatura HBM - sicuramente provata EMC

Da oltre 20 anni, la HBM prova tutti i suoi prodotti per la tecnologia di pesatura in un laboratorio EMC accreditato ISO/IEC 17025. Ciò comprende sia le emissioni irradiate che l'immunità ad esse. Non essendo possibile determinare a priori l'impiego delle celle di carico o dell'elettronica industriale per bilance, tutti i prodotti sono caratterizzati da una speciale struttura di schermatura e vengono provati in linea con i più rigorosi requisiti EMC previsti dalla legge. Gli utenti possono così beneficiare della massima tutela del proprio investimento.

Tecnologia di Pesatura HBM

Celle di carico

Elettronica di pesatura

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.