RDS: estensimetro per la rilevazione delle cricche RDS: estensimetro per la rilevazione delle cricche | HBM

RDS: estensimetri per la rilevazione della propagazione delle cricche

Gli estensimetri RDS sono utilizzati per rilevare la propagazione delle cricche in un componente. HBM ne offre quattro tipi diversi:

 

  • RDS20 e RDS40 sono costituiti da tracciati di conduttori isolati elettricamente (resistori) in modo tale che quando la cricca si espande i singoli circuiti possono essere interrotti. Se i circuiti hanno contatti indipendenti, è possibile rilevare la direzione di propagazione della cricca. In questo caso, mentre la cricca si propaga i singoli circuiti vengono interrotti.


     
  • RDS17.8 e RDS22 sono costituiti da tracciati di conduttori collegati in parallelo che si separano se la cricca si estende sotto all’estensimetro di rilevazione della propagazione. In questo modo, la resistenza elettrica dell’estensimetro aumenta gradualmente mano a mano che la cricca si estende.

Questa variazione di resistenza può essere misurata con un resistometro o un amplificatore per estensimetri.

 

Collegamento degli Estensimetri per Propagazione delle Cricche

Esistono due diversi tipi di estensimetri per la propagazione delle cricche: il tipo RDS22 consiste di piste conduttive collegate in parallelo che s'interrompono all'aumentare della fessura della cricca sotto l'estensimetro.

All'estendersi della cricca, aumenta gradualmente la resistenza elettrica dell'estensimetro. I tipi RDS20 ed RDS40 consistono di resistori elettricamente isolati per cui, all'estendersi della cricca, si interrompono i singoli circuiti. Se i circuiti sono cablati individualmente, si può rilevare la direzione in cui si estende la cricca.

Lo strumento più facile per rilevare i segnali degli estensimetri per la propagazione della cricca (RDS) è il misuratore di resistenza. La misurazione diretta delle resistenze di questo tipo si può anche effettuare con molti degli amplificatori della HBM (p.es. MGCplus o Spider8 muniti dei moduli appropriati).

La resistenza risultante (Rn) di un RDS dipende dal numero di circuiti interrotti e può essere facilmente calcolata. In questo caso sono collegati in parallelo n resistori identici (Ri):

Se viene interrotto un filamento della griglia, ciò è descritto da

Tuttavia, la rilevazione può essere effettuata altrettanto bene con un amplificatore di misura per ER. Lo schema soprastante mostra come completare l'RDS per ottenere la variazione di resistenza che risieda nel campo di misura dell'amplificatore configurato per estensimetri a quarto di ponte.

Per minimizzare gli effetti della temperatura, si deve completare il circuito con un resistore fisso ad alta stabilità termica o con un ER. Si può ottenere una sensibilità maggiore scegliendo un resistore in parallelo con valore di resistenza più elevato.

Avete delle necessità particolari che non sono sufficientemente soddisfatte dagli estensimetri del nostro programma standard? State cercando un estensimetro equivalente per il prodotto che state utilizzando? Avete progettato un vostro estensimetro personalizzato? Contattateci e vi prepareremo un estensimetro personalizzato per le vostre esigenze.

 

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Instruzioni per l’uso
RDS - Bedienungsanleitung German
RDS - User Manual English
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.