Estensimetri: principi di base Estensimetri: principi di base | HBM

Estensimetri: principi di base

Gli estensimetri sono utilizzati da quasi 80 anni e continuano a essere l’elemento fondamentale per la misurazione della fatica e le prove sui materiali per motivi legati a produttività e sicurezza. Ma come si calcolano le sollecitazioni sui materiali a partire dalla deformazione? Come si sceglie l’estensimetro giusto e come lo si installa correttamente? I nostri esperti si sono impegnati a fondo per fornirvi le migliori risposte a tutte le domande principali sulla misurazione della deformazione con estensimetri. Per accedere direttamente al contenuto nella pagina, fate clic su una delle opzioni seguenti.

  1. Principi base della misurazione della deformazione e analisi sperimentale delle sollecitazioni
  2. Come scegliere il prodotto giusto: estensimetri, adesivi, agenti di copertura e altro
  3. Installazione degli estensimetri: tutto quello che dovete sapere
  4. Riduzione ed eliminazione degli errori di misura 
  5. Acquisizione dei dati con hardware e software giusti
  6. Formazione, webinar e altri riferimenti sulla misurazione della deformazione 

1. Principi base della misurazione della deformazione e analisi sperimentale delle sollecitazioni

Video: Come funziona un estensimetro elettrico?

Guarda il video per capire come funziona un estensimetro resistivo.

Read more

Glossario della misurazione delle deformazioni

Un’utile guida ai termini tecnici che ci aiuta a comprendere i concetti precisi legati alla misurazione delle deformazioni.

Read more

Analisi sperimentale sollecitazioni

Lo sforzo è la risposta fisica dei materiali alla forza. Solitamente si ottiene in conseguenza ad una forza applicata (sforzo meccanico), che provoca la deformazione del materiale, ma è anche spesso dovuta agli effetti della forza all’interno di un materiale o di un sistema più grande.

Read more

Circuito a ponte di Wheatstone

Il ponte di Wheatstone può essere utilizzato in diversi modi per misurare la resistenza elettrica: Per determinare il valore assoluto di una resistenza confrontandola con una resistenza nota, per determinare le variazioni di resistenza relative. Come funziona: basi e teoria.

Read more

Riferimento per analisi sperimentale delle sollecitazioni

Las galgas extensométricas se han convertido en una herramienta esencial para el análisis de tensiones, la optimización de piezas, los ensayos de seguridad y la investigación técnica. También son un componente muy importante en la fabricación de transductores de medida.

Read more

2. Come scegliere il prodotto giusto: estensimetri, adesivi, agenti di copertura e altro

Come scegliere l’estensimetro giusto

Per poter scegliere l’estensimetro giusto, è necessario prima di tutto stabilire in modo chiaro le necessità relative alla misurazione. La questione più importante da considerare è se l’estensimetro verrà utilizzato per prove sperimentali o per la costruzione di trasduttori.

Read more

What is a Strain Gauge Rosette?

A strain gauge rosette is a term for an arrangement of two or more strain gauges that are positioned closely to measure strains along different directions.

Read more

Estensimetri a pellicola

Gli estensimetri a pellicola sono una tecnologia di sensori diffusa ovunque Scoprite gli estensimetri a pellicola e i tipi disponibili sul mercato.

Read more

Scelta degli adesivi per estensimetri

Il materiale legante ha il compito di collegare in modo sicuro l’estensimetro alla superficie dell’oggetto da misurare e trasferire senza perdite la deformazione dell’oggetto all'estensimetro. Le svariate condizioni e influenze e le opzioni di applicazione richiedono diversi materiali leganti e metodi di applicazione.

Read more

Selezione e panoramica dei rivestimenti protettivi

La qualità di una misura effettuata con un estensimetro dipende essenzialmente dal tipo di installazione e dal design del punto di misura. Per ottenere risultati esenti da problemi, bisogna tenere conto di alcuni fattori fondamentali.

Read more

Cablaggio degli estensimetri

Il successo di una misurazione dipende dall’uso dei cavi di collegamento corretti, poiché il loro compito non è soltanto quello di trasferire i segnali di misura dal sensore al sistema DAQ, ma anche di evitare segnali di interferenza e resistere alle deformazioni durante l’uso. Questo articolo spiega cosa bisogna tenere in considerazione quando si sceglie un cavo per una misurazione con estensimetri

Read more

3. Installazione degli estensimetri: tutto quello che dovete sapere

Come installare gli estensimetri - serie di video

Imparate come installare con efficienza gli estensimetri elettrici a lamina. Questi video tutorial vi guideranno attraverso tutte le fasi fondamentali per un’installazione corretta degli estensimetri.

Read more

Consigli per una più rapida installazione di estensimetri

Per misurare le sollecitazioni su un oggetto, occorre essere rapidi. Se l’estensimetro viene installato in modo errato, potrebbe falsare i risultati delle misurazioni, con conseguente altro tempo da spendere per correggere questi errori.

Read more

Come preparare il materiale per installare l’estensimetro

Cosa fare e cosa non fare per preparare correttamente l’installazione.

Read more

Estensimetri saldati o incollati?

<p>Come scegliere l’installazione corretta per i vostri estensimetri.</p>

Read more

Come saldare correttamente gli estensimetri

Alcuni ambienti non si prestano al collegamento di estensimetri, ad es. per via delle temperature molto basse o l’eccessiva formazione di polvere, come nei cantieri edili. Gli estensimetri saldabili sono i più adatti per l’uso in questo tipo di ambienti.

 

Read more

Come attaccare un estensimetro a un bullone

Questo articolo dimostra come installare e usare l’estensimetro 1-LB11-3/120ZW di HBM. L'estensimetro consente di misurare il carico assiale sugli elementi del bullone.

Read more

Collegamento di un estensimetro per bullone

È difficile collegare un estensimetro ad un bullone mentre si misura la sollecitazione da serraggio. Solitamente è necessario l’uso di macchine pesanti, ma con speciali estensimetri elettrici si ha una soluzione semplificata per misurare il carico assiale sugli elementi del bullone. Questo utile articolo spiega la procedura dopo aver attaccato l'estensimetro al bullone per ottenere una vite di misura pronta all’uso.

 

Read more

Saldatura senza piombo di estensimetri

Learn how to perform lead-free soldering of strain gauges professionally and how to ensure a high reliability in your measurement.

Read more

Installazione estensimetri su materiali compositi

Il test di strutture e materiali compositi è importante per garantire la resistenza all’uso. È fondamentale misurare la deformazione dei componenti. La deformazione nel materiale è un fattore che determina gli effetti e la durata dei danni.

Read more

Misura deformazione e velocità circuito stampato

<p>Consapevoli del fatto che la rilevazione di danni sistematici nelle fasi iniziali dello sviluppo è essenziale, i produttori OEM oggi chiedono sempre più spesso ai fornitori di verificare la qualità meccanica delle schede a circuito stampato (PCB). Gli estensimetri elettrici misurano la deformazione delle schede a circuito stampato in modo estremamente preciso: questa guida rapida illustra i passi fondamentali, compresa l’impostazione di una catena di misura completa.</p>
<p> </p>

Read more

Installazione di estensimetri su superfici in cemento

Installing strain gauges on concrete surfaces does not have to be difficult! This article provides useful tips and tricks for your daily work.

Read more

4. Riduzione ed eliminazione degli errori di misura

Meno errori, risultati migliori

Questo articolo affronta l'argomento delle possibili fonti di errore nell'uso degli estensimetri durante le analisi sperimentali delle sollecitazioni e dimostra come valutare correttamente l'incertezza della misura già in fase di progettazione.

Read more

Articolo: Compensazione temperatura degli estensimetri

In questo articolo indicheremo quali effetti (indesiderati) della temperatura possono incidere sui risultati quando si utilizzano gli estensimetri. Troverete anche una pratica assistenza per come ridurre al minimo questi effetti o compensarli completamente.

Read more

Compensare con successo la resistenza dei conduttori

I punti di misura, p.es. sui ponti o sulle ali degli aerei, sono spesso situati a grandi distanze dagli strumenti di misura. Se i punti di misura non sono direttamente accessibili, gli strumenti di misura dovranno essere collegati usando cavi molto lunghi.

Read more

Deviazione fattore trasduzione

Questa Nota Tecnica illustra come il fattore di trasduzione influenza i risultati e l'importanza di utilizzare il valore specifico di ogni estensimetro

Read more

Vita a fatica degli estensimetri

Questo articolo tecnico offre una visione d’insieme sulla vita a fatica degli estensimetri elettrici a lamina e sui limiti del test di durata.

Read more

5. Acquisizione dei dati con hardware e software giusti

Come operare con gli estensimetri in catman AP

In questo video didattico apprenderete come configurare le rosette di estensimetri utilizzando il software di acquisizione dati HBM catman®AP ed il sistema di acquisizione dati QuantumX MX1615.

Read more

Taratura degli estensimetri a ¼ di ponte con segnali shunt

Questo articolo descrive come, con la migliorata tecnica a 3 ed a 4 fili, i segnali shunt possano servire quali precisi segnali di taratura.

Read more

Errore di linearità e sensibilità

Questo articolo descrive i principi di base della misurazione delle sollecitazioni per mezzo degli estensimetri, dalle sollecitazioni stesse attraverso la variazioni nella resistenza fino al segnale elettrico, e confronta la grandezza dell’errore del circuito a ponte alimentato a tensione.

Read more

6. Formazione, webinar e altri riferimenti sulla misurazione della deformazione

Case Studies

Centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo con HBM acquisiscono risultati di misura affidabili per ogni stadio del ciclo di vita dei prodotti. Le nostre apparecchiature di prova e misura e i nostri software forniscono dati significativi a tante industrie in tutto il mondo.

Read more

Eventi & Seminari

La HBK Academy offre seminari e corsi di formazione sull'applicazione di misura a tutti i livelli dal principiante al professionista.

Read more