La Jaguar apprezza la sicurezza
La precisa acquisizione dati HBM rende questa classica berlina inglese ancor più sicura.
Le capacità HBM continuano ad essere d'aiuto a tutti gli ingegneri della Ford's Premium Automotive Group, come dimostra l'ultimo lavoro con la Jaguar.
La Jaguar ha scelto il sistema acquisizione dati HBM (DAQ) per rilevare i dati durante le prove sulla sicurezza per la sua gamma di veicoli. Quale leader globale nella produzione di auto di lusso, la Jaguar compie notevoli sforzi nella ricerca sulla sicurezza a cui ha dedicato un dipartimento nel Jaguar Engineering Centre situato a Whitley in Coventry.
Per garantirsi di avere la migliore risposta possibile dal sistema acquisizione dati (DAQ), all'inizio di quest'anno la Jaguar ha intrapreso un completo esame di sistemi fra di loro alternativi. Come conseguenza, per le proprie necessità di acquisizione dati la Jaguar ha acquistato sei unità MGCplus ed il software catman® dalla HBM.
Prove per la maggior sicurezza ...
La Jaguar usa l'apparecchiatura in un'ampia gamma di prove per migliorar la sicurezza dell'auto. In alcune prove, come quelle sulla struttura del tetto e sui pannelli laterali, viene esaminata la struttura dell'auto e la sua risposta in caso d'incidente.
Altre prove verificano la struttura interna per garantire che i passeggeri restino al sicuro. Devono essere provati gli airbag per assicurarne il corretto funzionamento e che non feriscano i passeggeri durante il loro gonfiamento. Le attrezzature interne quali il cruscotto ed i sedili, vengono provate per garantire l'appropriata protezione dei passeggeri, evitando ferite in caso d'incidente.
"Il successo delle prove dipende dal sistema di acquisizione dati, specialmente per alcuni importanti eventi che si svolgono nel tempo di millisecondi, quali lo spiegamento degli airbag. Per gli ingegneri di prova è cruciale acquisire la massima quantità di dati da analizzare per migliorare la sicurezza. L'MGCplus possiede funzioni trigger e filtri intelligenti per garantire che queste informazioni vengano registrate."
(Miles Dadson, ingegnere del Progetto Sicurezza Veicoli della Jaguar)
Le prove possono durare fino a quattro settimane per essere completate, esaminando sia i componenti individuali che l'intero veicolo, al fine che i clienti della Jaguar godano dei più elevati livelli di sicurezza. La Jaguar impiega le unità MGCplus in armadi separati e le collega a tutti i sensori standard della struttura in prova mediante conduttori ombellicali.
... usando catman® ed MGCplus
Uno dei vantaggi dell'apparecchiatura HBM è che essa consente agli ingegneri di prova di acquisire i dati sincronicamente in parallelo da numerosi diversi canali. Con l'MGCplus la Jaguar effettua prove fino a 40 canali di misura con cadenze di campionamento di fino a 19,6 kHz per canale.
"Siamo davvero molto soddisfatti dell'alta risoluzione a 24 bit, dell'accuratezza e della flessibilità dell'MGCplus e del software catman®."
(Miles Dadson)
Vantaggio dell'MGCplus: Flessibilità
La modularità dell'MGCplus è un grande vantaggio. Si può inserire un'ampia gamma di moduli amplificatore e pannelli di collegamento, configurabili per soddisfare qualsiasi requisito di acquisizione dati. La Jaguar, ad esempio, utilizza il modulo ML 10 per amplificare i segnali CC ed il modulo I/O multicanale ML 78.
"Utilizziamo anche il processore programmabile ML 70 che è critico quando si prova l'effettivo spiegamento degli airbag. È come se si integrasse un PLC molto veloce nell'apparecchiatura."
(Miles Dadson)
Vantaggio del catman®: Adattabilità
Il software catman® può essere liberamente programmato sia usando blocchi di codice predefiniti o, per utenti con maggior esperienza, modificando lo script per soddisfare le loro specifiche esigenze.
"Questo è un grande vantaggio che ci assicura il pieno controllo di tutti gli aspetti delle prove."
(Miles Dadson, sulla libera programmabilità del of catman®)
Dopo aver acquisito i dati, catman® li esporta facilmente in qualsiasi software di analisi, consentendo alla Jaguar di utilizzare i preesistenti programmi analitici. Essendo il Centro Prova Veicoli e Sicurezza della Jaguar responsabile per la verifica dei veicoli della gamma Jaguar, ciò è molto apprezzato in quanto consente di confrontare i risultati delle prove correnti con quelli di altri modelli o prototipi.