Verificare coarrettamente gli interruttori rotativi: con risultati immediati per l'ottimale controllo della produzione

Gli interruttori ed i sistemi di chiusura svolgono un ruolo importante nei prodotti ad alta tecnologia. Essi sono facili da adoperare e pertanto assicurano la gestione di prodotti complessi.

Per questo motivo, la qualità degli interruttori non può essere lasciata al caso. Il 100% di prove funzionali alla fine della produzione, in cui vengono registrate le curve forza / spostamento o coppia / angolo di rotazione durante l'azionamento dell'interruttore, assicurano la massima sicurezza possibile.

Si devono evidenziare certe caratteristiche speciali, particolarmente provando gli interruttori rotativi. Vengono rilevati contemporaneamente due tipi di informazione durante il processo ed il monitoraggio di qualità di tale tipo di interruttori.

  • La commutazione dell'interruttore stesso ("evento commutazione")
  • La tipica curva di commutazione (curva caratteristica coppia / angolo di rotazione), la quale è un fenomeno altamente dinamico rilevato da un torsiometro senza contatto con sistema di misura dell'angolo di rotazione integrato

Per la prova sicura degli interruttori rotativi, la HBM offre tutti i necessari componenti della catena di misura provenienti da una sola fonte. Essi comprendono il torsiogoniometro T20WN, che grazie alle sue caratteristiche tecniche è particolarmente indicato per ambienti industriali, e l'MP85A EASYswitch, il controllore di processo industriale ideato specialmente per la verifica affidabile degli interruttori.

Registrazione della coppia e dell'angolo di rotazione con il T20WN

Il torsiogoniometro T20WN, con coppia nominale di  0,1 - 200 Nm, possiede un segnale analogico di uscita di 0 - 10 V con elevata banda passante della coppia - ed è ideale per l'uso in produzione, essendo il suo segnale di uscita gestibile da tutta l'attuale elettronica di analisi.

Il T20WN opera senza attriti ed è pertanto esente da manutenzione: la tensione di alimentazione è trasferita senza contatto al rotore del trasduttore. Il conseguente ritorno del valore di coppia allo statore è anch'esso un segnale analogico di tensione.

La semplicità di installazione nella linea di produzione è un altro punto positivo per utilizzare il T20WN per la prova degli interruttori rotativi. L'integrazione del trasduttore nella configurazione di prova avviene mediante semplici giunti a soffietto, accessori anch'essi disponibili alla HBM.  La scatola di giunzione VK20 provvede ai corretti collegamenti elettrici.

Il sistema di misura della velocità integrato nel T20WN fornisce 360 impulsi al giro con due segnali sfasati di 90°. Dopo la rilevazione dell'angolo, ciò significa la disponibilità di 1440 impulsi.

Gli immediati risultati durante la prova dell'interruttore assicurano l'ottimale controllo della produzione

Il controllore di processo industriale MP85A EASYswitch effettua l'analiìsi dei parametri di processo acquisiti dal T20WN. L' EASYswitch opera qui col principio della "riduzione intelligente dei dati". Ciò significa che si possono usare fino a 4000 paia di valori per la valutazione e l'analisi.


On, off, on, off: Curva risultante di una prova interruttore con EASYswitch. La finestra di tolleranza verifica la sezione critica di quando viene azionato l'interruttore.


La sequenza di misurazione valuta fino a 5 eventi di commutazione; tali eventi vengono mostrati anche nella curva coppia/angolo di rotazione e viene verificata la loro posizione e direzione di commutazione con una finestra di tolleranza. Appena sono presenti tutti gli eventi parziali, EASYswitch mostra sull'unità operativa il risultato globale della prova dell'interruttore e trasmette i dati via Ethernet al server dati. 

L'interazione fra T20WN ed MP85A EASYswitch significa che si ottengono immediatamente chiare asserzioni "OK/non OK" sulla qualità dei sistemi di commutazione. Pertanto, questi rapidi risultati sono di supporto per il controllo ottimale della propria produzione e per minimizzare i fermi macchina. Le soglie di allarme controllano il processo di produzione, per cui permettono l'ottimale protezione della macchina.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.