Scorrimento relativo

Tutti i trasduttori basati sugli estensimetri mostrano una piccola variazione di segnale sotto carico costante, la quale ha approssimativamente la forma di una funzione esponenziale. Questo processo è chiamato anche "scorrimento (creep) sotto carico". Scaricando il trasduttore, il segnale varia nella direzione opposta più o meno col medesimo andamento. Questo processo è chiamato anche "scorrimento (creep) allo scarico".

Oltre al valore massimo della variazione del segnale espresso in percentuale, viene inoltre specificato il periodo di tempo durante il quale esso è stato determinato.
È essenziale ricordare che l'influenza dello scorrimento non deve essere calcolato in funzione della forza nominale, bensì in funzione della forza applicata. La HBM specifica il valore di scorrimento dopo 30 minuti. Data la forma tipica della funzione esponenziale, lo si può presumere con buona approssimazione come scorrimento massimo. In nessun caso si può estrapolare linearmente il valore dello scorrimento. 

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.