Impiego dei trasduttori di deformazione per migliorare la precisione della forgiatura
Uno dei più grandi fornitori mondiali di componenti automobilistici, la Hirschvogel Automotive Components, con sede a Pinghu in Cina, sta usando i trasduttori di deformazione SLB ed il sistema di amplificatori MP55DP per monitorare le forze di forgiatura, al fine di migliorare la qualità.
La forgiatura è utilizzata nella produzione per formare il metallo mediante forze di compressione localizzate. Essa viene effettuata con un pesante pressa in cui un meccanismo a camma trasferisce il movimento rotatorio di un motore elettrico in un movimento lineare alternato del martello o del cosiddetto blocco scorrevole.
Durante la forgiatura sono necessarie forze elavate e la forza applicata al pezzo in lavorazione può superare quella nominale della pressa da forgiatura. La forza di lavoro può raggiungere parecchi MN: la massima forza registrata al mondo è stata di 800 MN. Ciò rende la forgiatura un'attività particolarmente pericolosa, sia per la macchina che per il personale che opera nelle sue vicinanze.