Si ottiene la disposizione ottimale delle celle di carico per determinare il peso di un serbatoio, allorché il serbatoio risieda su tre punti di appoggio ed ogni supporto sia munito di una cella di carico. Questo stato è indicato come staticamente determinato. Il carico complessivo dovrebbe essere distribuito il più uniformemente possibile sulle tre celle di carico. Nel caso di serbatoi cilindrici verticali o sospesi, il modo migliore per soddisfare tale requisito consiste nel disporre le tre celle di carico a distanza eguale rispetto all'asse verticale del serbatoio, sul medesimo piano ed a 120° una dall'altra. La Figura 1 definisce la disposizione dei punti di appoggio in un serbatoio orizzontale.
Se non tutti i supporti del sistema dispongono di una cella di carico, si consiglia la distribuzione non uniforme del carico applicato. I supporti muniti di cella di carico dovrebbero portare un carico maggiore di quelli senza cella. Questa misura può migliorare l'accuratezza globale del sistema di pesatura. Nella progettazione dell'impianto e per la scelta delle celle di carico, è preferibile che tutte le celle di carico siano soggette ad un carico della medesima entità.