Comunicato Stampa HBM: Accessori per estensimetri ottici

Gli specialisti della tecnologia di misura HBM offrono ora ai propri clienti un completo programma di accessori per i loro estensimetri ottici. 

L'utente può quindi installare la propria catena di misura a fibra ottica senza alcun problema. Gli estensimetri ottici (EO), come quelli della serie OptiMet della HBM, hanno molti vantaggi rispetto a quelli convenzionali a resistenza, ad esempio la loro insensibilità alle interferenze elettromagnetiche. Poiché il sensore non genera effettivamente alcun segnale elettrico, l'estensimetro ottico (EO) si può usare in ambienti ad alta tensione ed in atmosfere potenzialmente esplosive. Per essere in grado di usare gli ER ottici senza problemi, l'utente richiede sovente svariati accessori, i quali vengono ora offerti dalla HBM.

Oltre ai collanti, materiali vari ed attrezzi, il programma di accessori comprende anche i componenti idonei a fibra ottica per le fibre ottiche dei sensori. Ciò comprende ad esempio i cavi patch a basa attenuazione, disponibili anche nella più robusta versione corazzata,  le fibre ottiche spiralate (pigtail), gli accoppiatori e gli splitter con cui allacciare od estendere la catena di misura a fibre ottiche. La HBM offre ora pertanto ai suoi clienti tutti i sensori ed i componenti accessori per la misurazione di deformazioni con fibra ottica da una sola fonte. 

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.