Misurazione accurata dei dati coi torsiometri HBM T40 per lo sviluppo dei prodotti alla Sisu Axles

Gli assali dei veicoli devono resistere a forze elevate ed avere maggior capacità di coppia

La Sisu Axles produce assali planetari ad alta sollecitazione per diversi tipi di veicoli, dagli autocarri e sistemi di movimentazione dei container ai veicoli militari. Portando carichi pesanti, gli assi dei veicoli sono soggetti ad enormi sollecitazioni. La concorrenza fra i costruttori di veicoli è sempre maggiore e li costringe a rendere i loro veicoli sempre più economici ed efficienti. Perciò gli assali moderni devono essere più duraturi ed avere maggior capacità di coppia. Ottenendo dati di misura più accurati, lo sviluppo prodotti della Sisu Axles vuole assicurarsi che i nuovi assali soddisfino le crescenti esigenze dei propri clienti.

Dati di misura imprecisi forniti dal vecchio banco prova

La Sisu Axles ha utilizzato da molti anni un banco prova con cui simulare e misurare come gli svariati carichi sollecitano gli assi. I dati delle coppie rilevati con questo banco prova non erano sufficientemente accurati ed affidabili, perché essi provenivano da un sistema di controllo che misura l'uscita elettrica per i convertitori.

Nuovo banco prova con i torsiometri T40 della HBM

La Sisu Axles ha ricostruito il banco prova installandovi i torsiometri HBM T40 per ottenere misurazioni più facili ed accurate. Nel banco prva si può provare un assale od un componente di assale alla volta. Il banco prova consiste di un motore da 193 kW ad azionamento elettrico e due motori elettrici da 98 kW agenti da freno che sostituiscono le ruote. Il motore di azionamento ha il ruolo di motore del veicolo e quelli di freno simulano le sollecitazioni causate dal carico dei pneumatici. La struttura può essere modificata secondo le necessità, ad esempio usando i motori freno come motori di azionamento ed aggiungendo gli ingranaggi necessari per generare il rapporto adatto.

Risultati di misura affidabili

La coppia viene misurata dai torsiometri HBM T40 montati sulle flange dei motori elettrici. Tutti i segnali di coppia provenienti dai sensori vengono condizionati dagli amplificatori HBM MP60 e trasferiti come uscita analogica al sistema seguente.

Il T40 è uno strumento ottimale per la misurazione della coppia nei banchi prova. Esso fornisce misurazioni affidabili anche nelle condizioni più estreme, come quelle causate dalle circostanti interferenze elettriche, dalle vibrazioni e dalle temperature. Grazie alle sue ridotte dimensioni, il T40 è facilmente integrabile nei banchi prova. Questi sensori hanno inoltre una buona resistenza ai carichi assiali e radiali. Non avendo parti soggette ad usura, il T40 è completamente esente da manutenzione.

Dati più accurati per lo sviluppo dei prodotti

”Per lo sviluppo dei prodotti è essenziale che i dati di progettazione possano essere verificati coi banchi prova. Possiamo così assicurarci che quanto è stato calcolato avvenga anche nella pratica. Con i dati che otteniamo possiamo ridurre i costi di produzione. I dati di coppia accurati ed in tempo reale sono estremamente importanti per noi”, afferma Jouni Teppo, Direttore R&D della Sisu Axles Inc.

Secondo Mr. Teppo, il maggior vantaggio dei torsiometri HBM T40 è quello di offrire un livello di coppia sufficientemente alto e dati di misura accurati. Precedentemente l'errore di misura poteva essere di numerosi percento, mentre ora si può raggiungere l'accuratezza dello 0,05 percento.

Trasmissione dati senza fili

Secondo Mr. Teppo, uno dei vantaggi dei torsiometri HBM T40 è che dal banco prova i dati della coppia possono essere trasmessi senza fili. Nei torsiometri, il segnale digitale della coppia viene trasmesso telemetricamente senza fili dal rotore allo statore.

Il torsiometro HBM T40 ha piccole dimensioni ed occupa poco spazio nel banco prova. La piccola dimensione e la funzione senza fili (wireless) rendono più facili l'installazione e le operazioni sul banco prova.

Il nuovo sistema è pertanto più facile da integrare in sistemi di misura e nell'elettronica già esistenti mediante bus di campo (fieldbus).

Disponibilità continua

Oltre all'accuratezza dei dati ed alla trasmissione senza fili, il terzo importante vantaggio della soluzione di misura HBM è la sua disponibilità in qualsiasi momento. I dati di misura in tempo reale sono visualizzati sullo schermo del PC e possono essere salvati nella banca dati di misura”, conclude Mr. Teppo.

Prodotto Correlato

Dichiarazione del Cliente

"Con i dati che otteniamo siamo in grado di ridurre i costi di produzione. Rilevare i dati della coppia accurati ed in tempo reale è estremamente importante per noi."

Jouni Teppo, Direttore R&D della Sisu Axles Inc.

I vantaggi con la HBM

  • Risultati affidabili anche nelle condizioni più estreme
  • Facilmente integrabili nei banchi prova e completamente esenti da manutenzione
  • Misurazioni facili ed accurate
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.