Precisione efficiente – competenza a tutti i livelli

Ci sono in commercio molti torsiometri e trasduttori di forza, ma i prodotti HBM sono ancora unici. Il marchio HBM garantisce risultati di misura affidabili in tutto il mondo. Questa non è una coincidenza poiché i nostri sviluppatori in tutto il mondo sono spinti da una forte passione per la precisione. Inoltre, tutti i processi – dallo sviluppo alla produzione e taratura - sono integrati sotto un unico tetto. Ciò si traduce in elevata competenza e forte impegno per la qualità, a tutti i livelli. 

Quando si tratta di risultati affidabili, i leader della tecnologia di tutto il mondo non accettano compromessi nella scelta dei sensori. Essi hanno fiducia nei torsiometritrasduttori di forza della HBM – e con buone ragioni. I trasduttori HBM sono rinomati per la precisione tagliata su misura per applicazioni specifiche e, se necessario, detti sensori sono disponibili anche in grandi volumi.

“È sempre una sensazione speciale quando si prende in mano il prototipo di un torsiometro,” afferma Markus Haller, Dipl.-Ing. Product Manager per i Torsiometri, “alcun mesi più tardi sono sempre felice quando vedo questo trasduttore prodotto in grandi volumi.” Haller nota, “Abbiamo voluto fare una promessa ai nostri clienti: precisione nella produzione di serie, e ci siamo riusciti con successo.” I trasduttori forniscono arisultati di misura accurati e significativi - perfino per decenni in molte applicazioni. Inoltre, alla HBM tutte le catene di processo sono integrate – dallo sviluppo alla produzione ed assemblaggio. Questa impostazione è a  totale beneficio dei nostri clienti.

Le vostre esigenze in vista in ogni momento

La HBM offre ben più di semplici prodotti, essa fornisce soluzioni. I clienti si aspettano molto dai trasduttori HBM: più precisione ed affidabilità che ben si adattino ai loro requisiti.

Tutto ciò grazie ad una squadra di sviluppatori altamente motivata e competente – ed alcune altre qualità che rendono unica la HBM:

  • competenza all'avanguardia nella tecnologia estensimetrica: lo sviluppo e la produzione "in casa" degli estensimetri HBM – il cuore di ogni trasduttore. Ciò consente l'adattamento ottimale degli estensimetri ai rispettivi elementi elastici dei trasduttori.
  • dal 1977 la HBM dispone del proprio laboratorio di taratura, il primo laboratorio  del Servizio di Taratura Tedesco (DKD), oggi denominato DAkkS. Il servizio di taratura HBM è tutt'oggi insuperato in Germania ed in Europa. I clienti hanno fiducia nell'affidabilità delle macchine di taratura – ad esempio la macchina a pesi morti da 240 KN, la macchina di taratura per trasduttori di forza da 5 MN o la macchina a pesi morti per coppie fino a 25 kNm.
  • la HBM ritiene molto importante tale servizio. I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi nella scelta del trasduttore giusto. Che si tratti di applicazioni di ingegneria, manutenzione o riparazione – noi vi assistiamo con i molti servizi disponibili, garantendo così il successo delle vostre applicazioni.

La forza trainante

 

Ma c'è qualcosa in più oltre questi fattori. L'effettivo "segreto del successo" dietro la speciale qualità dei nostri trasduttori è la nostra passione per la precisione. I nostri sviluppatori lavorano da decenni con passione, conoscenza ed esperienza per garantire il progresso continuo della tecnologia di misura delle coppie e delle forze - incoraggiati sempre ed ancora dalla risposta dei nostri clienti di lunga data.

Kleckers dice, ”Ho spesso sentito che si possono svolgere anche compiti difficoltosi quali, ad esempio, la misurazione di forze molto piccole utilizzando trasduttori con alte forze nominali.” La HBM fornisce il trasduttore di forza U10M tarato con due campi di misura – 200 N e 16 kN per operare in campo. Kleckers aggiunge, “La copertura di un campo di misura così esteso richiede un'alta precisione durante la produzione, particolarmente per quanto concerne le proprietà termiche. Nel contempo, sono ridotti al minimo i costi. Queste soluzioni sono sorprendenti e c'incoraggiano per gli ulteriori sviluppi.”

La HBM presentò il suo primo modello di torsiometro T1 nel 1958 – il primo trasduttore di forza fu lanciato due anni prima. Da allora essa è stata in grado di mettere a segno nuovi innovativi progressi – ad esempio presentando nel 2006 il torsiometro digitale T12, ancor oggi ineguagliato in termini di precisione.

L'impegno per l'innovazione è la chiave della nostra cultura aziendale. Ogni nuovo sviluppo, ogni nuovo prodotto ci avvicina ad un importante obiettivo: aumentare l'efficienza per Voi, i nostri clienti – ed impiegare tecnologia allo stato dell'arte renderà i vostri progetti di misura un successo, ora ed in futuro. Il nostro ultimo sviluppo: i torsiometri digitali T40B e T40FM con le opzioni rilevatore di velocità di rotazione ed impulso di riferimento oltre al modulo interfaccia TIM-EC. Il trasduttore di forza a forma di S S2M per la misurazione di forze di trazione e compressione, statiche e dinamiche è l'ultima aggiunta alla nostra gamma di trasduttori di forza.

Scaricate l'articolo in formato pdf

Scaricamento

Torsiometri della HBM

Torsiometri della HBM

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.