Dieffenbacher Dieffenbacher | HBM

Uso ottimale delle risorse con i sistemi di produzione degli MDF

I sistemi di produzione per pannelli di materiale a base di legno dell'Eppinger Dieffenbacher Group sono richiesti in tutto il mondo. I sistemi per pannelli MDF e pannelli sottili T4HDF richiedono una precisione speciale per produrre pannelli di fibra di legno di massima qualità con uso efficiente dell'energia e del materiale, pur rispettando l'ambiente. Queste sono le ragioni per cui la Dieffenbacher ha deciso di utilizzare l'amplificatore di misura digitale industriale digiCLIP e le celle di carico della HBM per il controllo delle fibre dei propri sistemi di produzione.

Gli innovatici sistemi di produzione della Dieffenbacher si distinguono per l'elevata competenza, efficienza e redditività. Un esempio di tale fatto è l'ultima generazione di sistemi di produzione per pannelli MDF e pannelli sottili THDF nei quali la combinazione dell'amplificatore digiCLIP con la tecnologia di pesatura HBM si paga da sola. Ad esempio, essa consente la libera configurazione dei filtri per correggere le fluttuazioni della velocità dovute alla natura irregolare del nastro trasportatore. Gli affidabili valori di peso risultanti riducono l'uso del materiale grezzo nella produzione e, nel contempo, aumentano considerevolmente la qualità del prodotto finale. Per tale ragione l'investimento in questi sistemi si ammortizza in tempi molto brevi.

Sviluppato per l'automazione: il digiCLIP

La serie di amplificatori digitali industriali digiCLIP della HBM è la prima scelta per tutti gli utenti che devono misurare forze, pesi, coppie o pressioni. Questo sistema modulare per l'automazione negli ambienti industriali può essere collegato a qualsiasi trasduttore a ponte intero di estensimetri. Il digiCLIP si inserisce perfettamente anche nei sistemi di automazione già esistenti, poiché utilizza le interfaccia standardizzate PROFIBUS DP-V1, CANBUS e DeviceNet.

Impiego amichevole e comodo

Gli utenti possono configurare completamente lo strumento con il software gratuito digiCLIP per PC. Anche sostituire l'amplificatore ed effettuarne l'aggiornamento durante l'esercizio è incredibilmente facile col digiCLIP. Ciò è reso possibile da Plug & Measure (Inserisci e Misura) ed Hot Swapping (Scambio a Caldo). C'è anche un ulteriore bonus: il digiCLIP supporta TEDS, il prospetto dati nel trasduttore, che rileva in modo completamente automatico i trasduttori equipaggiati con TEDS. Cadono così le complicate impostazioni e configurazioni. Perfino il personale non addestrato può facilmente mettere in funzione il digiCLIP.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.