Per le presse industriali sono necessari lungo tempo operativo ed alta precisione.

Il monitoraggio delle presse aumenta il tempo operativo

La moderna produzione industriale sarebbe impensabile senza le presse. La gamma di prodotti spazia dal conio delle monete allo stampaggio di grandi parti di automobili. Le presse raggiungono la cadenza di 800 corse al minuto.

La qualità dei pezzi stampati deve restare costante sempre e comunque.

Un modo per ottenerla è l'impiego dei sensori HBM e del monitoraggio presse PMX. La catena di misura PMX registra le forze di pressatura in corso senza assolutamente alcuna interferenza, sia nel flusso diretto della forza che come forza derivata (shunt). L'alta risoluzione del PMX, 24 bit, consente anche la registrazione di forze parziali molto piccole. Ad esempio, i sensori ad estensimetri e gli amplificatori a frequenza portante si possono piazzare su ogni colonna delle presse a 2 o 4 telai. La scheda di misura a 4 canali PX455 per mezzi o ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico registra fedelmente questi segnali.

I canali di calcolo interni analizzano i segnali di misura in termini di curve e picchi di forza. La scheda di ingressi / uscite PX878 possiede complessivamente 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali e 5 uscite analogiche. Ciò consente di calcolare i livelli di allarme rapidamente, entro 50 µs, il che garantisce un elevato grado di protezione della macchina. Le uscite analogiche si possono connettere sia ai canali di misura che a quelli di calcolo – cosa ideale per i servizi e la manutenzione.

La PX01PN, scheda Profinet con protocollo IRT, assicura che questi segnali affidabili e predittivi siano indirizzati al controllo della pressa mediante interfaccia Ethernet in tempo reale, in modo che i parametri della pressa possano essere riaggiustati. 

Con un concetto di automazione del sistema di tal genere, i costruttori delle presse possono incrementare il tempo operativo e la qualità dei loro prodotti, mentre riducono i costi di manutenzione. Tale concetto sta diventando sempre più comune nella riconversione, cioé nell'ammodernamento od aggiornamento delle presse.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.