Acciaio di alta qualità – registrazione affidabile di tutti i parametri
A seconda del prodotto finale, l'acciaio deve essere disponibile in forme, leghe e qualità speciali. La qualità del prodotto in uscita, lamiera di acciaio, viene largamente determinata durante la produzione.
L'acciaio dello spessore desiderato viene formato nei lunghi laminatoi. I parametri importanti in questo processo di formatura sono la forza, la temperatura e la velocità. Per registrare i segnali direttamente nei cuscinetti a rulli in tempo reale, si usano applicazioni di estensimetri personalizzati. Il loro preciso posizionamento, dimensionamento ed assemblaggio viene eseguito dalla HBM mediante calcoli ad elementi finiti. La scheda di misura a 4 canali PX455 registra questi parametri per garantire l'affidabilità del processo e li rende disponibili al controllore del sistema tramite un bus di campo che supporta il tempo reale. Ciò assicura l'impiego ottimale delle capacità dell'intero treno di laminazione.
Per restare competitivo, questo impianto deve essere fortemente automatizzato e richiedere minimi servizi di manutenzione. In tale contesto il PMX è notevolmente favorito grazie alle sue funzionalità diagnostiche. Mediante il web server integrato si può implementare anche la manutenzione remota, la quale riduce i costi di manutenzione. Infine, la prolungata durata del laminatoio garantisce la costante qualità del prodotto.