Sensori ed Amplificatori di Alta Precisione - consigliati dai Product Manager della HBM

Le tecnologie cambiano nel tempo - ma una cosa resta sempre la stessa da decenni alla HBM: la passione per la precisione dei nostri sviluppatori. Potete sempre essere certi che tutti i nostri strumenti forniscano risultati di misura affidabili e, come è facilmente comprensibile, anche nella produzione di serie.

Se la precisione particolarmente elevata dovesse essere essenziale per Voi, abbiamo la giusta soluzione. I nostri Product Manager si compiacciono di presentare qui le nostre "top stars" in termini di precisione: trasduttori ed amplificatori che possiamo tranquillamente definire esclusivi, in termini di affidabilità e precisione.

Top Transfer: Sensori di Forza di Alta Precisione estremamente Robusti

I nostri Sensori di Forza di alta precisione standard Top Transfer soddisfano anche i più stringenti requisiti di accuratezza. Questi sensori di forza superano largamente i requisiti delle classi di più elevata precisione definiti nelle norme internazionali (ISO376, Classe 00) e sovente impongono gli standard internazionali per le misurazioni di confronto. Questi sensori sono sempre la prima scelta quando si tratta di compiti di taratura.

Torsiometro a Flangia T12: Il numero uno dei torsiometri digitali di alta precisione

Il torsiometro digitale T12 è il riferimento mondiale nelle misurazioni particolarmente precise della coppia. Ad esempio, pressoché tutte le case automobilistiche del mondo si affidano alla precisione digitale ed ai significativi risultati del T12 per provare i propri motori.

Le proprietà metrologiche del T12 stabiliscono i nuovi limiti che si traducono in eccellenti accuratezza e risoluzione.

Markus Haller, Manager Prodotti ed Applicazioni della HBM per la tecnologia di misura della coppia

Amplificatori di misura DMP: Precisione nella perfezione

La serie di amplificatori "DMP" della HBM è stata per decenni sinonimo di un livello di precisione senza precedenti. In effetti, il DMP39, il DMP40 e - presto in arrivo - l'ultimo modello DMP41, sono i più precisi amplificatori per trasduttori ad estensimetri al mondo.

Con classe di accuratezza dello 0,0005 essi sfruttano completamente le possibilità fisiche, garantendo così la massima precisione. Gli Istituti Metrologici e molti produttori di sensori e trasduttori non potrebbero operare senza l'accuratezza e l'affidabilità della serie DMP.

Dr.-Ing. André Schäfer, Manager Prodotti ed Applicazioni HBM per la tecnologia di misura di precisione

Celle di carico precix … pesare con accuratezza C6

Anche in molte applicazioni della tecnologia di pesatura la tendenza è quella di ottenere una sempre maggior precisione. La nostra serie di celle di carico precix è ora disponibile anche con accuratezza C6. Ciò significa che potete contare sull'affidabilità ed efficienza delle nostre celle di carico ad estensimetri anche ove l'alta precisione è di vitale importanza. Questo è ad esempio richiesto nelle bilance di concezione completamente nuova, nelle bilance da tavolo per negozi o nelle selezionatrici (checkweigher) di alta precisione.

Bernd Knöll, Manager Prodotti ed Applicazioni per precix

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse

Precisione in serie: Ciò vale anche per l'accuratezza dei valori specificati nei nostri prospetti dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori dati, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche - come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.