Cosa c'è di nuovo in Perception 6.42?

Traete vantaggio da un ambiente amichevole che grazie alle nuove caratteristiche consente di risparmiare tempo! Perception 6.42 è dotato di numerose nuove proprietà.

Alcune anticipazioni sulla versione 6.42:
Da subito Perception distingue fra le lettere maiuscole e minuscole nella banca dati formule (analisi). Se Perception non è in grado di assegnare un canale od un calcolo, ciò viene indicato da un "avvertimento" (icona gialla). Ciò può per esempio accadere se vengono caricate vecchie Recording (registrazioni) o workbench (banchi di lavoro) nella nuova versione 6.42.

Matematica in tempo reale per la scheda 1kV

Gli utenti della scheda sono ora in grado di effettuare calcoli multipli in tempo reale per ogni canale. A tale scopo, il programma crea i corrispondenti canali logici di calcolo.
Per ogni canale sono possibili i seguenti calcoli in tempo reale:

  • Root Mean Square (RMS) (Valore efficace)
  • Minimum (Minimo)
  • Maximum (Massimo)
  • Mean (Valore Medio)
  • Peak to Peak (Picco-Picco)
  • Area (Area)
  • Energy (Energia)

La nuova versione del software offre anche due opzioni per definire la finestra temporale per i calcoli in tempo reale sopra menzionati. A tal scopo, l'utente può definire esattamente la finestra temporale richiesta, ad esempio di un secondo. 

La seconda opzione si basa su un nuovissimo algoritmo recentemente sviluppato, che si  può usare per trovare gli attraversamenti per lo zero del segnale in un canale, utilizzando poi il risultato come "Cycle-Detect" (Rileva-Ciclo) per i calcoli successivi. Ciò significa che gli utenti sono in grado di calcolare il valore efficace (RMS) di correnti o tensioni per ogni semionda (o più semionde) del segnale. 

Applicazione “eDrive“

L'applicazione "eDrive" è una nuova funzione di Perception per le misurazioni su inverter elettrici e sistemi di azionamento. La nuova applicazione facilita l'impostazione o preparazione dell'acquisizione ("Set-up"). Essa consente anche l'indicazione in tempo reale  ("Live") dei valori di misura ed i calcoli della potenza, oltre a numerose analisi e riproduzioni delle misurazioni ("Review").

La versione 6.42 comprende solo il "Set-up". "Live" e "Review" seguiranno con la versione 6.50 di Perception.

Miglioramenti funzionali per il registratore dati GEN2i

Nella nuova versione di Perception sono disponibili le seguenti nuove funzioni per il registratore dati  GEN2i:

Controllo remoto per "Start" e "Stop"

Si può utilizzare questa funzione per lanciare o fermare la misurazione tramite un segnale  TTL. Ciò risulta utile se non si dispone di alcun accesso al GEN2i e la misurazione deve essere lanciata da lontano. È anche possibile impiegare il segnale di uscita del monitoraggio di allarme come segnale di start per la misurazione. 

Questa funzione è supportata solo da 1 kV e dalle schede di registrazione canali e 16/32.    

Scelta della lingua per "Instrument Panel" di GEN2i 

Si può ora selezionare o cambiare la lingua di Perception per il Pannello Strumenti di  GEN2i (interfaccia utente con schermo tattile). 

 

"Sensor importer" per la banca dati sensori

L'opzione "Sensor database" (Banca Dati Sensori) fu aggiunta con la versione 6.30 di  Perception. La banca dati sensori fornisce all'utente un modo rapido ed esente da errori per configurare i canali di misura. 

Ma cosa fare se una grande banca dati esiste già in un altro programma? Come si possono importare le informazioni sui sensori in Perception? Nessuno desidera reinserire di nuovo centinaia di sensori in Perception.

"Sensor Importer" (Importatore Sensori) è il rimedio adatto per questa situazione. L'Importatore  sensori "traduce" le informazioni sui sensori preesistenti e le importa quasi istantaneamente in Perception.

Miglioramenti funzionali nella banca dati formule (analisi)

La banca dati formule (analisi) ora distingue le lettere maiuscole da quelle minuscole. Ad esempio, ora si più assegnare "u" invece di "U" per la tensione senza causare alcun problema. I conflitti che possono capitare caricando i vecchi file vengono evidenziati con la verifica della sintassi. 

Registrazione Vocale

Per documentare determinati eventi nel file di misura, è ora possibile effettuare registrazioni vocali durante l'acquisizione. Questa funzione di facile impiego è disponibile come "Voice Recording" (Registrazione Vocale).

Software per Acquisizione Dati Perception

Scaricate l'ultima versione di Perception

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.