Cosa c'è di nuovo in Perception 6.30?

Anche Voi potrete beneficiare dell'alta usabilità grazie alle nuove funzioni salvatempo! Perception 6.30 offre numerose nuove caratteristiche:

  • Banca dati sensori per la comoda configurazione dei canali di misura
  • Salvataggio dati indipendente dal PC mediante l'impiego del protocollo iSCSI
  • Formula Wizard  – una specie di 'verifica errori': si seleziona il modo di calcolo desiderato e si vede in linea se il risultato è valido. 
  • Algoritmi basati sul ciclo
  • TEDS
  • Nuove lingue disponibili: Portoghese, Russo e Coreano

Banca dati sensori

La banca dati sensori fornisce agli utenti due funzioni essenziali:

  • "Drag and Drop" (rascina e rilascia) consente di impostare comodamente un canale di misura: scegliere un sensore dal cosiddetto Sensor Navigator (navigatore sensori) e trascinarlo sul corrispondente canale - fatto! Tutte le impostazioni richieste per l'amplificatore vengono effettuate automaticamente.
  • Il sensore da usare non è ancora memorizzato nella banca dati sensori? Non è un problema, grazie al cosiddetto 'Sensor Sheet' (foglio sensori). Con solo alcuni clic del mouse si possono creare nuovi sensori che saranno permanentemente disponibili tramite il Sensor Navigator. Un nostro consiglio: salvate anche i dati di taratura del sensore. Così non perderete mai un dato per le successive ritarature.

Salvataggio dati indipendente dal PC

L'impiego del protocollo iSCSI consente agli utenti di beneficiare dei vantaggi di un salvataggio dati che sia indipendente dal PC. La memoria di massa (NAS) può essere posta sia molto vicino al sistema GEN DAQ che a distanza di fino a 10 km. Ambedue le unità sono connesse via Ethernet per consentire il salvataggio dei dati - non è necessario il collegamento al PC. La soluzione sicura per il salvataggio di dati di misura critici: dopo la misurazione si può rimuovere il NAS dal punto di misura e riporlo in un luogo sicuro. Si garantisce così la maggior flessibilità e la massima sicurezza.

Formula Wizard

Selezionare il modo di calcolo desiderato e verificate in linea se il risultato è plausibile. Il 'Function Creator' (creatore funzioni) detto anche 'Formula Wizard' fornisce due funzioni essenziali che sostanzialmente incrementano l'usabilità:

  • Il wizard Vi guida nella creazione di una nuova formula (calcolo). Il modo di calcolo desiderato si può scegliere da un elenco. Successivamente si attiva una richiesta (query) per determinare l'origine delle grandezze d'ingresso necessarie per il calcolo.
  • Usare la funzione 'Pre-View' (anteprima) per vedere immediatamente il risultato del vostro calcolo. Il complicato passaggio fra la modalità d'ingresso e l'indicazione del risultato è una cosa del passato.

Algoritmi basati sul ciclo

I nuovi algoritmi basati sul ciclo forniscono agli utenti numerose opzioni per l'analisi di segnali periodici - dal rilevamento del ciclo mediante il conteggio ciclo al calcolo del valore effettivo per ciclo (valore medio della radice dei quadrati).

TEDS

Ora Perception supporta la lettura automatica delle informazioni del sensore TEDS, se disponibile nello strumento (scheda GEN DAQ). Ciò è attualmente il caso delle schede cosiddette a 16 e 32 canali. 

Nuove lingue disponibili: Portoghese, Russo e Coreano

La versione 6.30 di Perception supporta complessivamente otto lingue. Oltre all'Inglese, Tedesco, Francese e Cinese, sono state ora implementate il Coreano, il Russo ed il Portoghese. Tutte le lingue sono già preinstallate. Si sceglie la lingua desiderata dal menu 'Preference Settings'. Non occorre reinstallare Perception.

Software per Acquisizione Dati Perception

Webinario su Perception 6.30

Il nostro webinario registrato condivide le informazioni sulle nuove caratteristiche di Perception 6.30, quali l'opzione banca dati sensori,il salvataggio locale usando iSCSI, la creazione guidata (wizard) funzioni, le nuove funzioni cicliche di matematica e molto altro ancora.

Al webinario ...

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.