Gli impianti di taratura di HBM vantano una gamma di taratura che si estende da pochi Newton fino al campo dei Mega Newton.

Nuova taratura semplificata DAkkS per trasduttori di forza

HBM offre un nuovo servizio per la taratura delle forze nell'ambito dell'accreditamento DAkkS. Il certificato di taratura dimostra la tracciabilità e contiene una valutazione della conformità e dell'incertezza della misurazione.

Nell'ambito Qualità vengono imposti sempre più requisiti per le procedure di taratura accreditate con certificati di taratura. Fino ad oggi, per quanto riguarda i trasduttori di forza soltanto procedure di taratura dispendiose e costose erano in grado di assolvere a tali requisiti. Il nuovo servizio di taratura DAkks semplificato di HBM Test & Measurement garantisce il superamento degli audit.

Si possono tarare senza problemi trasduttori di forza sia nella tecnica di misurazione industriale per il monitoraggio di produzione, sia in banchi di prova nel settore R&S. La procedura si basa sull'esperienza e la competenza del laboratorio di taratura DAkks di HBM, il primo accreditato in Germania ai sensi della DIN EN ISO/IEC 17025 (ex ambito DKD), da anni sinonimo di sicurezza e precisione. Questi impianti di taratura, i migliori dal punto di vista della tecnica di misurazione, hanno incertezze di misurazione certificate pari allo 0,005% - 0,02% del valore effettivo.

Normalmente la verifica delle normative di riferimento utilizzate viene effettuata tramite misurazioni comparative con PTB, dove il certificato di taratura assume automaticamente il ruolo di certificazione di tracciabilità. Questo certificato contiene inoltre una valutazione della conformità e dell'incertezza della misurazione, a garanzia del superamento degli audit. Oltre all'elevata precisione degli impianti di taratura, la procedura di taratura comprende anche il range più ampio di stadi di taratura esistente nel DAkkS, che spazia da 2,5 N a 5 MN per forza di trazione e pressione. La nuova taratura DAkkS è disponibile per trasduttori di forza allo stesso prezzo vantaggioso di una taratura di fabbrica.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.