Cos'altro ancora? Selezionatrice ponderale con tecnologia di pesatura a vista
In occasione della IFFA 2013 è stata presentata in anteprima assoluta una selezionatrice ponderale (checkweigher) a quattro vie, sviluppata congiuntamente dalla LIEBEL, azienda specializzata in tecnologia di pesatura e selezionamento e dalla VC999, società esperta in sistemi d'imballaggio. Rispetto ad altre pesatrici ad essa comparabili, la tecnologia di pesatura e misura è installata a vista, cioè del tutto scoperta. Tale innovativa struttura è resa possibile dalla cella di carico HBM PW27certificata EHEDG. La protezione anti-sovraccarico integrata nella PW27 – che non si sporca nonostante l'installazione esposta – combinata con gli aspetti igienici ed asettici della cella di carico, rappresentano caratteristiche inestimabili. Questo sistema impone nuovi standard in termini di sicurezza, efficienza ed affidabilità.
Già da sei anni la LIEBEL impiega la tecnologia di pesatura della HBM nelle pesatrici multi-via – specialmente nelle bilance per grandi panifici e produttori di pasta surgelata. Questa positiva esperienza, combinata alle proprietà della cella di carico PW27, ha indotto il costruttore di bilance ad equipaggiare le pesatrici multi-via - sviluppate insieme alla VC999 - con le celle di carico igieniche della HBM. La PW27 ha qui dimostrato le sue capacità, comprese l'igiene, la resistenza alla pulitura intensiva ed alle sollecitazioni meccaniche.