Risultati Affidabili a 150 g: QuantumX Usato per l'Acquisizione Dati in una Centrifuga Geotecnica
Un terreno sicuro sotto i nostri piedi - questo è quanto desideriamo. Tuttavia il suolo è composto da molti componenti diversi ed i processi altamente dinamici che avvengono nel sottosuolo possono destabilizzare gli edifici e le infrastrutture in modo molto pericoloso.
Le centrifughe geotecniche facilitano la modellazione realistica delle complesse relazioni dei processi di sollecitazione e deformazione sotto carico nel suolo. Ma l'acquisizione affidabile dei dati di misura è tanto importante quanto le centrifughe stesse. Per tale ragione gli ingegneri dell'Università di Pretoria si affidano al sistema di acquisizione dati QuantumX della HBM, il quale viene utilizzato insieme alla loro centrifuga geotecnica allo stato dell'arte.
Nella costruzione dell'ultramoderna linea ferroviaria "Gautrain" che unisce la metropoli sudafricana di Pretoria a Johannesburg, gli ingegneri hanno incontrato un grande problema: a sud di Pretoria il percorso ferroviario attraversa un paesaggio carsico caratterizzato da rocce dolomitiche soggette alla formazione di foibe. Per garantire la sicurezza strutturale del viadotto su questo difficile sottosuolo, si dovettero condurre complessi esperimenti di sovraccarico a piena scala che coinvolgevano l'assemblaggio di oltre 1.000 pesanti blocchi di cemento del peso di dieci tonnellate ciascuno, allo scopo di esaminare la rigidità del suolo sopra le potenziali foibe.