La bioeccanica degli sport invernali: tracciatura delle forze dell'atleta con espressoDAQ

I precedenti articoli riguardavano principalmente l'ottimizzazione di attrezzature quali gli attacchi di sicurezza e gli scarponi da sci per gli sport invernali. Un altro interessante settore è la sequenza dei movimenti degli atleti stessi e l'interazione meccanica fra l'essere umano e la tecnologia.

La biomeccanica è il campo scientifico che esamina con precisione i dettagli di tale iterazione. Questo è un altro settore con molte e svariate applicazioni per la tecnologia di misura.

La biomeccanica svolge un ruolo importante anche negli sport invernali. Essa offre agli atleti la possibilità di ottimizzare individualmente la propria sequenza di movimenti. 

Lo stesso vale per i vari tipi di sci nordico, attualmente molto in voga, come lo sci di fondo.

In quest'area manca da molto tempo un sistema di misura per registrare affidabilmente le sequenze biomeccaniche. In questo articolo, i ricercatori dell'Istituto Svizzero CSEM presentano un sistema di analisi della biomeccanica in cui lo espressoDAQ portatile della HBM svolge un compito fondamentale nell'acquisizione dei dati di misura.

Guardate il rapporto di ricerca sui Google Books ...

Analisi biomeccanica dello sci alpino

L'interesse della biomeccanica si estende anche allo sci alpino.

Ed anche in questo settore, le prove e d ispezioni fanno uso frequente della tecnologia di misura HBM – come dimostra questo articolo in cui viene utilizzata una cella di carico Z7 della HBM:

ASPETTI BIOMECCANICI DELLO SPORT SPECIFICI PER I CORRIDORI DELLO SCI ALPINO DI ELITE

In che modo cambia il comportamento all'allenamento in risposta all'estremo affaticamento?

Un nuovo studio dalla Norvegia dimostra che l'analisi biomeccanica può influenzare direttamente le prestazioni di successo.

Furono esaminati 12 sciatori d'elite studiando come la loro tecnica e l'efficienza cambiava a causa dell'estrema fatica provocata dallo sci di fondo – e di quali effetti ciò doveva comportare nei programmi di allenamento. 

Leggete l'articolo: Cambiamenti nella Tecnica ed Efficienza Dopo le Esercitazioni ad Alta Intensità degli Atleti dello Sci Nordico

Questo studio comprende un sistema di misura della forza in cui erano impiegati gli estensimetri del tipo VY.

Il sistema di misura stesso è spiegato in un altro articolo sulla rivista Sports Engineering.

Non mancate i nuovi articoli sulle applicazioni negli sport invernali... seguiteci su:

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.