Sensori di forza installati sotto la struttura a tripode di una turbina eolica

Servizio di Pesatura Heavy delle Strutture delle Turbine Eoliche

Negli ultimi anni si sono notate due tendenze principali nello sviluppo dell'energia eolica:

  • La prima è la migrazione dei parchi eolici da onshore (sulla terraferma) ad offshore (in mare aperto).
  • La seconda è lo sviluppo di strutture sempre più grandi, necessarie nelle condizioni operative offshore per soddisfare la richiesta di sempre maggior efficienza nella generazione dell'energia.

Una sfida frequente per gli operatori è la necessità di misurare la massa totale della struttura per allocare le opportune attrezzature di supporto quali le gru ed i battelli da trasporto prima dell'installazione, in modo da minimizzare i ritardi e ridurre drasticamente i costi. Le dimensioni delle attrezzature di trasporto ed i costi di noleggio sono significativi. 

La Global Wind Organization (GWO) (Organizzazione Globale Eolica) identifica quattro sottotipi di strutture principali per la struttura delle turbine eoliche offshore. Esse sono il Monopilone, la Camicia, il Tripilone ed il Tripode, quest'ultimo particolarmente indicato per l'impiego in condizioni estremamente ostili.

Completo servizio di misura dalla HBM

La HBM offre un servizio di misura completo per queste strutture offshore, basato sui collaudati trasduttori di riferimento per forze di compressione C18 con capacità fino a 5 MN per cella. Questi trasduttori di forza sono caratterizzati da un'eccellente ripetibilità e dispongono dell'opzione di classificazione col certificato di taratura DAkkS secondo ISO 376: Classe 0,5

Il servizio è svolto sul posto, prende poco tempo, e la squadra servizi della HBM verifica i calcoli prima del suo completamento. Numerosi clienti hanno utilizzato questo Servizio di Pesatura Heavy Duty HBM restando completamente soddisfatti. 

Nel corso degli ultimi dieci anni la HBM è stata fortemente coinvolta nei progetti eolici ed in questo periodo è diventata un partner essenziale in una ventina di progetti di grande scala.

Lo Alpha Ventus, il primo parco eolico in Germania, comprende sei turbine eoliche con struttura a camicia ed altre sei turbine con struttura a Tripode. La HBM era una partecipante chiave nelle ricerche iniziali FINO e RAVE sull'Alpha Ventus che ha aperto la strada alla Germania per il primo parco eolico.

La HBM è coinvolta anche nel dimostratore Tripode per la turbina eolica Areva M5000 che può essere vista in una località su terra ferma (onshore) a Bremerhaven, nel nord della Germania.

Conoscete il peso morto della vostra struttura di supporto?

I servizi HBM:

  • Trasduttori di riferimento per forze di compressione fino a 5 MN per cella
  • Opzione di classificazione con certificato di taratura DKD secondo ISO376: Classe 0,5
  • Garanzia di eccellente ripetibilità 

I vantaggi per Voi: 

  • Rapido servizio di pesatura “in loco” per turbine eoliche
  • Doppia verifica dei vostri calcoli 
  • La locazione delle navi e dei battelli da trasporto prima dell'installazione: minimizza i ritardi e riduce i vostri costi.
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.