Misurazioni di deformazione a contratto su PCB
Le schede per circuiti stampati sono sovente soggette ad elevati carichi meccanici e termici. Ciò aumenta anche il rischio di danni ai circuiti stampati, con elevati costi di riparazione o costosi guasti del prodotto.
Tendenze più generali, come la continua miniaturizzazione della tecnologia ed i cambiamenti dei processi di produzione, impongono requisiti sempre più stringenti per la progettazione e produzione delle schede per circuiti stampati.
La HBM supporta da molti anni i produttori di circuiti stampati effettuando prove meccaniche sulle schede per circuiti stampati utilizzando gli estensimetri. Approfittate della documentazione completa, dei dati di misura attendibili e della grande affidabilità nelle applicazioni mobili sulle schede per circuiti stampati.
Tipici campi di applicazione delle prove meccaniche sulle schede per circuiti stampati
1. Rispetto delle linee guida e dei requisiti dei clienti
Le correnti direttive internazionali (quali la IPC-JEDEC 9704), le norme industriali (ad esempio la normativa automobilistica con campo di temperatura da -40 a +140 °C), i requisiti dei clienti ed il raggiungimento della qualità interna, richiedono documentazione senza soluzione di continuità dei valori obiettivo che copra l'intero processo di produzione dei circuiti stampati.
2. Rilevazione delle sorgenti di errore nella sequenza di produzione e lavorazione
Quando si verificano problemi nella produzione di schede per circuiti stampati, le prove meccaniche con estensimetri possono essere di aiuto per la loro soluzione. Alcuni esempi:
- Inclinazione durante l'inserzione automatica
- Rottura durante il montaggio di SMD, SMT, THD e THT (attraverso i fori) ed inserzione PIH (terminali nei fori)
- Cricche da sollecitazione e dislocazione dei punti di saldatura con la BGA (ball grid arrays) e MicroBGA
- Picchi transitori di deformazione durante la separazione (determinazione delle deformazioni / deformazioni da taglio critiche durante la separazione)
- Elevato livello di flessione (deformazione) durante l'installazione dei connettori multipolari, piste di alimentazione, piastre di raffreddamento, spinotti di contatto, terminazioni di saldatura o portabatterie
- Elevata sollecitazione (deformazione) meccanica dovuta al piantaggio di componenti, serraggio delle viti o processi di incapsulamento nelle custodie
- Prove di vibrazione e carico di schede annegate in resina per circuiti stampati o componenti
3. Verifica dei guasti durante le prove di fine linea
Si verificano ulteriori sorgenti di errore durante le prove di fine linea ed ICT dei circuiti stampati. Esse possono essere tracciate sistematicamente con l'ausilio degli estensimetri. Ad esempio:
- Rottura dei condensatori SMD causata dalle elevate sollecitazioni di flessione nelle altre fasi del processo
- Sonde applicate con troppa forza durante la prova ICT
- Rilevamento degli effetti termici (cricche causate dalla dilatazione termica, differenti valori α della custodia, dei dissipatori di calore, delle schede e dei componenti elettronici) per ottimizzare i processi di produzione
4. Soddisfazione delle esigenze future
Con la crescente miniaturizzazione dei componenti (condensatori SMD, ecc.) aumenta il rischio di guasto delle schede per circuiti stampati dovuto al caricamento meccanico. La progettazione di componenti sempre più compatti, comporta infine il loro montaggio anche in aree soggette a pesanti carichi meccanici. Le prove meccaniche sulle schede per circuiti stampati effettuate con gli estensimetri sono quindi particolarmente adatte per affrontare questi problemi.
La soluzione professionale completa per le prove meccaniche delle schede per circuiti stampati: HBM
La HBM offre la soluzione completa per le prove meccaniche sui circuiti stampati:
- I nostri esperti ingegneri dei servizi analizzeranno i requisiti insieme a Voi ed eseguiranno l'installazione degli estensimetri sulla scheda per circuiti stampati
- Effettueremo le misurazioni necessarie con le nostre moderne apparecchiature di misura, compreso il sistema QuantumX MX1615
- Voi riceverete un rapporto di prova definitivo con risultati dettagliati e precisi, un documento importante per garantire la qualità delle vostre schede per circuiti stampati e, di conseguenza, anche documentazione per la vostra sicurezza e quella dei vostri clienti.
La nostra squadra di ingegnerizzazione è orientata specificamente ai clienti che necessitino dei valori di misura per documentare la qualità dei prodotti, ma che non possono o non desiderino effettuare loro stessi le misurazioni. Contattateci per ulteriori dettagli!
I vantaggi dei servizi HBM:
- risultati affidabili e robusti – con rapporti di prova definitivi ed indipendenti
- elusione degli errori di misura utilizzando i nostri esperti ingegneri dei servizi
- modo rapido ed efficiente per ottenere risultati di misura e completi rapporti di prova senza dover effettuare investimenti nelle proprie attrezzature
- globale come la vostra azienda: effettuiamo misurazioni in tutto il mondo. Su richiesta, accesso diretto protetto ai vostri dati di misura - ovunque nel mondo