Configurazione dimostrativa del PMX per leggere/scrivere dati coerenti mediante Ethernet/IP da/su PLC Allen-Bradley CompaxtLogix LE24ER
Questa è un'introduzione su come impostare un PLC Allen-Bradley per comunicare con il Sistema PMX mediante EtherNet.
Introduzione
Hardware richiesto
Per eseguire l'esempio dato in queste istruzioni, sono necessari i seguenti componenti hardware:
- 1x Sistema PMX (compresa l'alimentazione)
- 1x Scheda PX01EP
- 1x PLC Allen-Bradely – CompactLogix L24ER QBFC1B (compresa l'alimentazione ed un cavo di collegamento USB)
- 2x cavi Ethernet
- 1x Calcolatore ed il PLC al calcolatore con un cavo
Connessione
Collegare il PMX al PLC CompactLogix con il cavo EtherNet. Inoltre, collegare il Sistema PMX al calcolatore con Ethernet ed il PLC al calcolatore con un cavo USB. Infine, collegare il PLC ed il PMX alle loro alimentazioni.
Software
- RSLogix5000
- Browser Webr
Impostazione - Impostazioni presunte del Browser Web
Accedere al PMX nel browser (in Administrator Mode) e scegliere “Fieldbus” nel menu. Definire un Indirizzo IP (Config.Control = STATIC).
Impostazione di un progetto in RSLogix5000
Lanciare un nuovo progetto in RSLogix
Apparirà la seguente schermata.
Cliccare di destro su Ethernet per aggiungere un „New Module“ (Nuovo Modulo).
Scegliere il tipo di modulo che si desidera impostare (qui: PMX) e selezionare „Create“ (Creazione).
Assegnare l'Indirizzo IP secondo le impostazioni presunte nel PMX e poi il nome dello strumento.
Il PMX viene aggiunto alla schermata.
Scegliere i Controller Tags (Tag di Controllo) e definire il numero dei Calculated Channels (Canali Calcolati) sotto “PMX C” (qui: 8).
PMX C = Configuration (Configurazione)
PMX I = Inputs (from PMX) (Ingressi (dal PMX))
PMX O = Outputs (to PMX) (Uscite (al PMX))
Doppio clic su PMX nella struttura per le impostazioni.
Un clic su „Change…“ (Cambia) (vedere sopra) apre la finestra „Module Definition“ (Definizione Modulo), in cui si devono impostare i Canali di Calcolo secondo il numero definito nei Tag di Controllo (qui: 8).
Scegliere un path (percorso) di comunicazione (Path: Communications \ Select Recent Path). Confermare la scelta con „Go Online“ (Vai in Linea).
Dopo lo scaricamento allo strumento…
… si può lanciare il programma con „Go online“ (Vai in Linea).
I valori misurati vengono mostrati sotto Controller Tags \ PMX I (Input).
Suggerimento
Ulteriori informazioni concernenti le impostazioni dei canali e la struttura dei dati si trovano nel manuale del PMX, a partire da pagina 202, nei paragrafi 11.8.2 ed 11.8.3.
Avviso Legale
Questi esempi sono puramente illustrativi. Essi non possono essere perciò utilizzati quale base per eventuali diritti di garanzia o di responsabilità.