Software dimostrativo per leggere e scrivere i comandi e visualizzare le misure in VisualStudio usando le HBM Common-API
Questo breve esempio tratta un semplice software dimostrativo sull'amplificatore PMX collegato ad un PC / Laptop in cui giri VisualStudio della Microsoft.
Introduzione
Requisiti del sistema
Per usare la versione corrente delle HBM. API, il vostro PC deve possedere almeno i seguenti requisiti:
- Intel Pentium da 1 GHz od un processore equivalente
- Windows® XP (da 32 o 64 Bit), Windows® VistaTM (da 32 o 64 Bit) o Windows® 7 (da 32 o 64 Bit)
- Microsoft Internet Explorer Versione 6.0 (o superiore)
- Memoria principale (RAM)
- 512 megabyte per Windows® XP
- 1024 megabyte per Windows® VistaTM and Windows® 7
- Scheda grafica con risoluzione di 1024 x 768 Pixel
- Ca. 30 megabyte di spazio libero sul disco rigido
- Mouse Microsoft o compatibile al 100 %
- Interfaccia Ethernet (10 / 100 MBit) per collegare gli strumenti
Prerequisiti per realizzare un programma usando le HBM. API per .Net:
- Microsoft Windows XP (o successivo)
- Microsoft Visual Studio .Net 2012 (.Net Framework 4.0 o successivo)
- HBM DLL (Hbm.API.Common.dll, Hbm.API.Scan.dll, Hbm.API.SensorDB.dll, VistaDB.4.dll, HBM_Scan.dll, lib_json.dll )
- DLL per gli strumenti H chBMe si vogliono usare nel proprio programma
- per strumenti PMX: Hbm.API.PMX.dll
Prerequisiti per usare le HBM. API con il LabVIEW della National Instruments:
- Microsoft Windows XP (o successivo)
- LabVIEW 2009 (o successivo)
- HBM DLL (Hbm.API.Common.dll, Hbm.API.Scan.dll, Hbm.API.SensorDB.dll, VistaDB.4.dll, HBM_Scan.dll, lib_json.dll )
- DLL per gli strumenti HBM che si vogliono usare nel proprio programma
- per gli strumenti PMX: Hbm.API.PMX.dll
Per distribuire il vostro programma che usi le funzioni ed i tipi di dati delle Hbm. API, è necessario:
- Installare .NET framework 4.0 nel sistema obiettivo
- Nel sistema obiettivo copiare insieme al vostro programma le seguenti HBM DLL:
- HBM DLL (Hbm.API.Common.dll, Hbm.API.Scan.dll, Hbm.API.SensorDB.dll, VistaDB.4.dll, HBM_Scan.dll, lib_json.dll )
- DLL per gli strumenti HBM che si desidera utilizzare col proprio programma
- per gli strumenti PMX: Hbm.API.PMX.dll
Per provare i programmi, assicurarsi che lo strumento supportato (p. es. il PMX per qualsiasi QuantumX) sia propriamente connesso allo stesso segmento di rete a cui è connesso il PC e che il firewall del vostro PC non blocchi la comunicazione con lo strumento.
Esecuzione dell'esempio
Per eseguire l'esempio lanciare VisualStudio e caricare il progetto “DemoProject.csproj”.
- Lanciare l'esempio e premere il bottone .
- Nell'esempio è stata stabilita una connessione al PMX mediante Ethernet (TCP/IP). Usare i bottoni sul lato sinistro per inizializzare, registrare, interrogare e connettersi al PMX.
- “Explore” mostra tutti i canali di misura del PMX:
Ulteriori funzioni sono la ricezione di solo un dato di misura singolo o continuo:
La connessione può essere arrestata premendo il bottone “Disconnect” (Scollega).
Ulteriori spiegazioni su tutte le funzioni e metodi concernenti il PMX e supportate dalle HBM Common-API sono disponibili nel file di Aiuto CHM “CommonDeviceAPI.chm”, il quale è parte integrante delle API.
Suggerimento
Ulteriori spiegazioni di tutte le funzioni e metodi concernenti il PMX e supportate dalle HBM Common-API sono disponibili nel file di Aiuto CHM “CommonDeviceAPI.chm”, il quale è parte integrante delle API.
Avviso Legale
Questo esempio serve ad illustrare l'integrazione del PMX nel LabView mediante la serie di comandi del PMX. Esso non implica alcun diritto di garanzia o di responsabilità.