Analizzare le cause della perdita di energia è stato finora impossibile
Per determinare il rendimento dei motori elettrici vengono ancor oggi collegati i misuratori di potenza all'ingresso del motore ed i torsiometri alla loro uscita. La differenza fra la potenza elettrica misurata in ingresso e quella meccanica in uscita corrisponde alla perdita di energia.
Ma, con tale modalità, è impossibile trarre conclusioni concernenti le cause della perdita di energia. Inoltre, gli strumenti di misura spesso provenienti da diversi produttori, devono essere laboriosamente sincronizzati all'inizio di ogni prova, impiegando molto tempo. Molto spesso tale processo comporta notevoli errori di misura. Le misurazioni dinamiche della potenza con oltre 50 rilevazioni al secondo sono difficili a causa delle esigenze tecniche.
Un altro difetto dei misuratori di potenza disponibili in commercio è che essi forniscono soltanto i risultati finali. Tuttavia, nella ricerca di base, sono i dati grezzi quelli che forniscono le informazioni cruciali per la conoscenza e la comprensione dei processi, essendo quindi il punto di partenza per migliorare l'efficienza.