Impostazione del „Constant Signal“ per l'angolo con cui provare la forza:
- settare il valore del segnale costante (qui: 300),
- scegliere un Internal ID (qui: 72).
Uscita Trigger
In questo esempio, il superamento di un angolo inizializza un segnale di uscita se la forza è compresa fra i limiti specificati.
Impostazione del “Timer” per creare un impulso low nel Flag 04 lungo 0,3 s:
Questi esempi sono puramente illustrativi. Essi non possono essere perciò utilizzati quale base per eventuali diritti di garanzia o di responsabilità.