Certificazione delle celle di carico HBM per il mercato USA

Per poter commercializzare i componenti della tecnica di pesatura negli USA è necessario soddisfare una serie di requisiti. Viene richiesto un cosiddetto certificato NTEP (National Type Evaluation Program - Programma nazionale di valutazione del tipo), che conferma la conformità con il manuale 44 NIST (National Institute for Standards and Technology - Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia). Questo istituto è paragonabile al PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Istituto tedesco di metrologia) in Germania.

Per ottenere questo certificato, oltre alla verifica tecnica della tecnica di pesatura e al collaudo delle bilance nel luogo di impiego, è necessaria anche la verifica e la certificazione degli impianti di produzione del costruttore, che vengono dimostrate da un certificato di conformità secondo il VCAP (Verified Conformity Assessment Program - Programma di valutazione della conformità verificata). Questo è il 0risultato di un audit durante il quale vengono valutati soprattutto i sistemi di assicurazione della qualità all'interno dell'azienda e altre prove statiche speciali sulle celle di carico secondo il Manuale 44. L'audit deve essere eseguito da un ente esterno, ad es. dal NQA, USA.

Il produttore di tecnica di pesatura HBM ha superato l'audit di ricertificazione nel 2014 ed è quindi autorizzato a offrire il proprio programma di celle di carico anche per applicazioni negli USA.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.