Il principale obiettivo, a livello politico ed economico, riguarda lo sviluppo delle normative per la prossima generazione di veicoli a combustione più efficienti, rivolto particolarmente alle flotte di automezzi da medi a pesanti. Ciò contribuirà alla sicurezza energetica ed alla riduzione dell'inquinamento da CO2, diminuendo i costi e stimolando l'innovazione della produzione. I costruttori di motori e di trasmissioni affronteranno perciò una vera e propria sfida per migliorare le prestazioni dei motori attuali e futuri, al fine di soddisfare le norme, combattere la concorrenza ed esaudire le aspettative dei clienti.
Uno dei fattori di successo odierni è la risposta fulminea alle necessità di mercato con prodotti nuovi, che siano tuttavia già maturi. I produttori devono reagire riducendo tempi di sviluppo ed adottando metodi di prova efficienti e flessibili. Ciò richiede la separazione organizzativa in termini di tempo per la preparazione e la conduzione delle prove, consentendo il miglioramento dell'efficienza di un fattore 10. L'efficienza energetica è un tema importante per l'industria automobilistica ed aeronautica, la cui attenzione si sposta sempre maggiormente verso lo sviluppo del motore, la resistenza al rotolamento e l'efficienza della conversione dell'energia.
Innanzi tutto, deve essere possibile realizzare rapidamente le strutture di prova. Ciò si può ottenere grazie ai sensori intelligenti ed ai sistemi di amplificatori di misura in grado di comunicare fra loro scambiandosi i dati di configurazione, ad esempio utilizzando l'identificazione dei dati del sensore TEDS. Presupposto essenziale per quanto detto è l'alta qualità e l'elevata accuratezza dei valori di misura. I torsiometri a flangia HBM delle serie T10, T12 e T40 soddisfano entrambi questi presupposti – alta accuratezza combinata all'alta dinamica e velocità di rotazione.
Inoltre, l'amplificatore di misura ed il sistema di controllo devono essere in grado di elaborare ulteriormente i dati di misura in tempo reale, in modo da poter controllare il banco prova. È poi indispensabile rendere disponibili i dati di misura con alta risoluzione, per analizzarli e salvarli. Per conseguire un effettivo guadagno di efficienza, tutte queste funzioni devono essere combinate in un unico strumento. Il sistema di amplificatori di misura PMX® è stato sviluppato dalla HBM basandosi su tali requisiti. Esso può essere impiegato sia in laboratorio che sul campo di prova e può essere utilizzato come sistema di misura ed automazione anche nell'ambito della produzione. Ciò è reso possibile dalla flessibile inserzione di canali di misura e di uscita. A seconda del livello di automazione, si possono usare in tempo reale interfacce analogiche od Ethernet, basate sui bus di campo (fieldbus).
È esattamente questa flessibilità hardware, combinata alla possibilità di registrare i dati alla massima cadenza e risoluzione, che consente agli utenti un'ulteriore guadagno di efficienza fino ad un fattore 30.